Laatste nieuws
Westcon, distributeur van Unified communications oplossingen sluit zich aan bij het Siemens Go Forward! Partnerprogramma als een Premier Distributor.
Did you know that you can follow the latest news from Siemens Enterprise Communications on Twitter?
Met zijn OpenScape® Mobility-oplossing biedt Siemens mobiele Unified Communications (UC) aan dankzij de nieuwe Mobile UC Client beschikken mobiele Blackberry-, Symbian- en Windows-toestellen voortaan ook over UC-functionaliteiten.
The Gores Group en Siemens AG sluiten transactie voor oprichting van joint venture af
In an exclusive Vodcast on www.siemens.com/open, Mark Stone from The Gores Group talks about the new Joint Venture between Siemens AG and The Gores Group.
Siemens heeft een aandeel van 49% in de Joint Venture - Totale investering van 350 miljoen voor financiering van groei - The Gores Group draagt twee assets bij aan de Joint Venture: Enterasys en SER Solutions
Sinds 2001 is de stad Mechelen in ons land pionier op het gebied van de publieke camerabewaking. Samen met Siemens Enterprise Communications als technologische partner heeft de stad een omvangrijk project geleid om het cameranetwerk uit te breiden. De stad gebruikt als eerste in België verplaatsbare en mobiele cameras voor nog meer flexibiliteit. Daarnaast werden de cameras op een transparante en beveiligde manier geïntegreerd in een homogeen netwerk dat vanuit een meldkamer bewaakt wordt.
BT, een van s werelds toonaangevende leveranciers van genetwerkte IT-diensten, en Siemens Enterprise Communications, een van s werelds toonaangevende leveranciers van Open Communications-software en -diensten voor bedrijven, hebben een globale verkoopovereenkomst gesloten voor het aanbieden van een geconvergeerde communicatieoplossing voor grote multinationale ondernemingen. De oplossing is gericht op het helpen van deze bedrijven bij het terugschroeven van kosten, complexiteit en risicos, het uitbreiden van samenwerking en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Dit alles wordt gerealiseerd door het optimaal benutten van bestaande investeringen in momenteel nog gescheiden spraak- en data-infrastructuren en het aanbieden van een onweerstaanbaar overgangstraject naar een centraal beheerd IP-communicatieplatform.
Op 11 maart jongstleden hadden Siemens Enterprise Communications België, een 100% dochteronderneming van Siemens gespecialiseerd in communicatie-oplossingen, en de bedrijven SieCom en Newtel, beide leden van de groep TelelinQ, al hun intentie aangekondigd om te gaan samenwerken op het vlak van communicatieoplossingen voor KMOs (tot 500 gebruikers). Vandaag werd een definitief akkoord bereikt. De overeenkomst gaat in vanaf 1 mei 2008. Newtel en SieCom zullen de KMO-activiteiten overnemen, die SEN voor dit marktsegment nog direct verzekerde. Een klein dertigtal medewerkers van Siemens die op dit domein over een ruime ervaring beschikken, zijn akkoord gegaan om Newtel of SieCom te vervoegen. Deze twee bedrijven zullen zo een belangrijk bijkomend indirect kanaal vormen en zullen de penetratie van de SEN-producten aanzienlijk verhogen.
Siemens Enterprise Communications lanceerde vandaag OpenScape Contact Center, een uitgebreide softwareoplossing voor spraakcommunicatie en klanteninteractie, ontworpen om in zo goed als elke bestaande telefonieomgeving te worden ingezet. De oplossing is gebaseerd op het innoverende, nieuwe softwareplatform voor geïntegreerde communicatie, OpenScape Unified Communications (UC) Server, waardoor de kunstmatige barrières tussen de bestaande - meestal - afzonderlijke spraak-, video- en geïntegreerde communicatiesystemen worden verwijderd om zo een omvattend UC-toepassingenpakket te bieden.
Argenta ondertekende onlangs een contract met Siemens Enterprise Communications met betrekking tot de ontplooiing van een HiPath 8000-platform. Deze oplossing is volledig gebaseerd op open standaarden zoals SIP en wordt in de IT-omgeving geïntegreerd. De HiPath 8000 biedt de groep niet alleen de mogelijkheid om zijn kosten te drukken, maar ook om nu al te investeren in de communicatietechnologieën van de toekomst.
Siemens introduceert HiPath OpenOffice ME, een all-in-one oplossing voor geïntegreerde communicatie voor kmos
Siemens sluit OEM-overeenkomst met IBM voor licentieverlening van OpenScape-technologie
Siemens Enterprise Communications today announced it is making its market-leading Unified Communications application suite, OpenScape, available for use with IBM Lotus Sametime. Siemens expects to be finalizing early customer beta candidates Q1 2007 for implementations in Q2 2007 and is targeting general availability of the application suite for Q4.
Salesforce.com, the market and technology leader in on-demand business services, and Siemens Enterprise Communications today announced the availability of Siemens OpenScape in the financial services category of salesforce.com's AppExchange, the worlds first on-demand application directory.
Siemens' New OpenStage Family of SIP Phones Provide Personal Fixed Mobile Convenience with Style
Intel and Siemens Collaborate on Second Generation VoIP
Siemens Enterprise Communications Expands Features, SOA Components and Market Range of its HiPath 8000 Open Unified Communications Systems