Aktuelle Pressemeldungen
Der führende Vertreiber von Konvergenzlösungen tritt Siemens Go-Forward!-Programm bei und bietet Wiederverkäufern größere Ertragsmöglichkeiten
Umdenken Neue Wege in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Die richtigen Massnahmen ergreifen, um den Folgen des allgemeinen Abschwungs vorzubeugen und gestärkt in die Zukunft zu gehen keine ganz einfache Aufgabe.
Sie möchten wissen, welche unserer Vertriebspartner in Ihrer Nähe sind? Über unseren Partnerlocator können Sie die lokalen Vertriebspartner ausfindig machen und über deren Spezialisierungen den geeigneten Partner für Sie bestimmen.
In einem ersten gemeinsamen Projekt realisieren die kürzlich in einem Joint Venture zusammengeschlossenen Firmen Siemens Enterprise Communications (SEN) und Enterasys Networks bei der Berliner Hochschule European School of Management and Technology (ESMT) eine Lösung für die automatisierte Verwaltung, Lokalisierung und Konfiguration von IP-Telefonen.
Siemens Enterprise Communications gibt heute die Verfügbarkeit von OpenScape Xpressions, die neueste Erweiterung seines Unified Communications (UC)-Portfolios bekannt. Damit steht eine leistungsstarke, vorkonfigurierte UC-Lösung für die problemlose Einbindung in die Multivendor-Umgebungen von heute bereit, darunter auch in die meisten Telefonanlagen auf dem Markt.
Siemens Enterprise Communications kündigt heute die Verfügbarkeit eines neuen, maßgeschneiderten Pakets aus Professional Services und Integrationslösungen für die Implementierung von Unified Communications (UC) und die Geschäftsprozessintegration an. Im Tandem mit der neuesten Version von OpenScape UC Application vereinfacht Siemens mit dieser Erweiterung seines OpenScale-Serviceportfolios die Integration von UC-Technologie in praktisch jedwede bestehende Unternehmensanwendung.
Durchschnittlich 70 Prozent der befragten Mitarbeiter von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit bis zu 400 Mitarbeitern gaben an, dass sie im Schnitt 17,5 Stunden pro Woche für die Lösung von Problemen aufwenden, die durch Kommunikationshindernisse und -verzögerungen verursacht werden. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen, von Siemens Enterprise Communications bei SIS International Research in Auftrag gegebenen weltweiten Studie. Die Studie erbrachte zudem, dass trotz der zunehmenden Bekanntheit von Unified Communications (UC) fast 60 Prozent der KMU aktuell keine derartige Lösung im Einsatz haben.
Wie das Analystenhaus Berlecon Research in einer Fallstudie seines Reports Unified Communications für den Mittelstand? Vorteile, Umsetzung und Praxisbeispiele berichtet, kann der Dortmunder Veranstalter von Busreisen, TRD-Reisen, ab sofort mit Hilfe der Unified Communications (UC)-Lösung für Mittelständler, HiPath OpenOffice ME, seine Kunden unabhängig von den Online-Buchungssystemen der Reisebüros bedienen. Mit der IP-basierten Lösung von Siemens Enterprise Communications, die UC-Funktionalitäten wie Instant Messaging, Präsenzanzeige, oder Call-Pop-Ups auf einer Nebenstellenanlage bereits vorinstalliert bereitstellt und auf dem PC-Bildschirm sichtbar macht, wird die Kommunikation vereinfacht.
Wussten Sie, dass Sie die aktuellsten Nachrichten über Siemens Enterprise Communications laufend über twitter.com erfahren können?
The Linde Group erhält konvergentes Kommunikationssystem HiPath 4000 von Siemens Enterprise Communications Siemens Enterprise Communications, Deutschlandmarktführer für Telekommunikations- lösungen in Unternehmen, hat die neue Firmenzentrale der The Linde Group mit dem konvergenten Kommunikationssystem HiPath 4000 ausgestattet.
Siemens Enterprise Communications, deutscher Marktführer für Unternehmens-Kommunikationslösungen, gibt den Verkauf des 10.000.000sten optiPoint-Telefons bekannt
Das auf dem IT-Gipfel 2006 unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierte Projekt D115 nimmt weiter Gestalt an: Schon in naher Zukunft sollen Bürgerinnen und Bürger unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 115 telefonische Auskünfte über Leistungen der öffentlichen Verwaltung auf kommunaler, Landes- und Bundesebene erhalten.
Siemens Enterprise Communications präsentiert auf der Call Center World 2009 (16. bis 19. Februar, Berlin) das neueste Release der hoch skalierbaren, funktionsreichen Call Center-Software-Plattform OpenScape Contact Center. Diese wird jetzt optional mit integrierter Mandantenfähigkeit angeboten. So fällt der Aufwand für die Beschaffung und Implementierung der Software nur einmal an und dennoch können mehrere Mandanten von einander getrennt unterstützt werden.
Bei Deutschlands führendem Mineralwasserproduzenten Gerolsteiner kommt fortan modernste SIP-basierte Kommunikations-Software von Siemens Enterprise Communications zum Einsatz. Mit dem Software Server OpenScape UC Server und OpenScape Voice als Sprachanwendung trägt das Unternehmen nicht nur den steigenden internen Kommunikationsanforderungen Rechnung. Vielmehr erschließt sich der Getränkespezialist alle Möglichkeiten von Unified Communications.
Zukunftssicherheit, Investitionsschutz und Sicherheit der Lösung überzeugen den Frankfurter Industriedienstleister Infraserv Höchst, Industriedienstleister für Chemie und Pharma, hat sich im Zuge seines strategischen VOICE Redesign Projekts für eine IP-basierte Telekommunikationslösung von Siemens Enterprise Communications entschieden. Mit HiPath 4000 kann Infraserv Höchst seinen Kunden mit insgesamt über 30.000 Teilnehmern eine Sprach- und Datenkommunikation bieten, die sowohl IP-fähig ist, als auch die Einbindung herkömmlicher Leitungen und analoger Endgeräte erlaubt.
Siemens Enterprise Communications erweitert sein Angebot an OpenScale-Services um Elemente und Funktionen, die die Sicherheit von Unified-Communications-Lösungen in Unternehmen wesentlich verbessern. Das neue Portfolio reicht von Professional und Managed Services über spezielle Wartungsleistungen bis hin zu Benutzerschulungen. Diese so genannten OpenScale Security Services zielen auf Unternehmen, die Unified-Communications-Anwendungen und -Infrastrukturen betreiben, insbesondere in heterogenen Umgebungen. Mit den OpenScale Security Services deckt Siemens vier Kernbereiche ab: Business Continuity, Compliance, Identity & Privacy und Threat Mitigation & Data Security.
Als erster Anbieter von Leitstellenlösungen hat Siemens Enterprise Communications beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Krypto-Konformität nachgewiesen. Damit stellt das Unternehmen erneut seine Kompetenz als Hersteller, Lösungsentwickler und Systemintegrator beim Aufbau des digitalen Behördenfunks in Deutschland (BOSNet) unter Beweis. Geprüft wurde das Zusammenspiel der neuesten Generation von Command and Control Centern von Siemens Enterprise Communications mit dem Verschlüsselungssystem des BOSNet. Wegen der durchgängigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist der Nachweis des BSI eine wichtige Hürde im Prozess der Gesamt-Zertifizierung, welche zukünftig für alle Funkgeräte und Leitstellen in diesem Netz vorgeschrieben ist.
Siemens Enterprise Communications hat heute die Verfügbarkeit von OpenScape Mobility bekanntgegeben. Diese Lösung bietet Mobilität für die unterschiedlichsten UC-Anwender, unabhängig von ihrem Standort, und wird auf der SYSTEMS in Halle B1, Stand 546 zu sehen sein. Das Unternehmen vereint mit OpenScape Mobility als erster Anbieter Unternehmenstelefonie, Video, Unified Communications und Fixed Mobile Convergence (FMC) aus einer Hand in einem integrierten mobilen UC-Konzept. Diese Komplettlösung bietet nicht nur Produktivitätsgewinne und Kosteneinsparungen, sondern macht die Mitarbeiter auch unabhängig von ihrem Schreibtisch.
Die Siemens AG und The Gores Group, ein Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, das für seine operative Erfahrung bekannt ist, haben ihre Joint Venture-Transaktion abgeschlossen. Gores hat einen Anteil von 51 Prozent an Siemens Enterprise Communications erworben. Siemens bleibt mit 49 Prozent an dem Joint Venture beteiligt. Das Joint Venture wird seine Arbeit am 1. Oktober 2008 aufnehmen.
In einem exklusiven Vodcast auf www.siemens.com/open spricht Mark Stone von The Gores Group über das neue Joint Venture zwischen der Siemens AG und The Gores Group