Befreien Sie Ihr Unternehmen mit unserem Angebot an Mobilitätslösungen.
Open Minds
Registrieren Sie sich
für Open Minds und erhalten Sie die neuesten Informationen über
Open Communications direkt per E-Mail.
Registrieren für Open Minds
+41 585 585 800

Mobility

Jeder Zweite ist ein mobiler Mitarbeiter

Viele Prognosen gehen dahin, dass bis zum Jahr 2009 mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmer in die Kategorie „mobiler Mitarbeiter“ fallen werden. Damit diese Entwicklung nicht zur Fragmentierung des Informationsflusses und daraus resultierenden Produktivitätseinbußen führt, müssen leistungsstarke Mobilitätslösungen zum zentralen Bestandteil jeder Kommunikationsstrategie werden. Unsere Mobilitätslösungen zielen darauf ab, die Arbeitnehmer aus ihrer verkabelten Welt zu befreien und sie so in die Lage zu versetzen, auch jenseits ihrer Schreibtische produktiv zu sein. Diese Lösungen stehen für einen neuartigen Ansatz, der mit neuen Prozessen und Anwendungen die Art und Weise, wie Unternehmen heute arbeiten, spürbar verändern wird. Dabei können die Mobilitätslösungen von Siemens Enterprise Communications sämtliche Schlüsselkomponenten des Mobilitätssegments in Ihrem Unternehmen abdecken. Mobile Arbeitnehmer sind damit integraler Bestandteil aller firmeninternen Arbeitsabläufe und Prozesse. Auf dieser Basis können Unternehmen Produktivitäts- und Rentabilitätssteigerungen realisieren sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen verbessern.

Eine Telefonnummer und eine Mailbox genügen

Dank Mobilitätslösungen können Sie sich an einem beliebigen Ort aufhalten und doch stets in Verbindung bleiben. Mit einem Service wie HiPath MobileConnect benötigen Sie für die uneingeschränkte Kommunikation an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort lediglich ein Gerät und nur eine Mailbox. Die Möglichkeit der Rufumleitung mobiler Anrufe über ein unternehmensinternes IP-Netzwerk, wenn sich Mitarbeiter auf dem Campus befinden, spart viel Zeit und auch Kosten. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie mit Anrufen bombardiert werden. Denn Sie entscheiden selbst, welche Kundenanrufe durchgestellt, und welche an Ihre Mailbox umgeleitet werden. So wird die Notwendigkeit wiederholter Rückrufe bei schwer erreichbaren Personen verringert. Generell wird so die Zahl der aufgegebenen Anrufversuche reduziert und die Verbindung mit wichtigen Kollegen im Interesse optimierter Entscheidungsprozesse erleichtert.

Die Möglichkeit, „drahtlos“ über HiPath Wireless zu arbeiten, verschafft Ihren Mitarbeitern mehr Flexibilität – ob in nur zeitweise genutzten Büroräumen, bei Konferenzen und Meetings oder einfach zu Hause. Mit der Fähigkeit, ungebundener arbeiten zu können, steigt auch die Produktivität und die Bindung der Mitarbeiter wird verstärkt. Mit Funktionen wie Präsenz müssen dabei in Bezug auf die Zusammenarbeit keine Kompromisse eingegangen werden. Mit der Präsenzfunktion sind Sie ständig auf dem Laufenden, was die Erreichbarkeit Ihrer Mitarbeiter anbelangt. Sie wissen immer, wer wann verfügbar ist, denn fehlende Informationen können Sie genau dann einholen, wenn Sie sie benötigen. Und so können Sie dann auch immer häufiger Kunden bereits beim ersten Kontakt mit dem richtigen Mitarbeiter verbinden.

Unsere Mobilitätslösungen basieren auf den Applikationen unserer OpenScape Unified Communications Suite. Mehr Informationen finden Sie hier.

Siemens Enterprise Communications bietet Lösungen, die den Anforderungen von Unternehmen und deren Mitarbeitern in Bezug auf Mobilität optimal gerecht werden. Deshalb sind wir der ideale Partner für Sie, wenn es um Lösungen geht, die Ihr Unternehmen revolutionieren sollen.

Kontaktieren Sie uns
Informieren Sie sich darüber, wie auch Ihr Unternehmen von unserem umfassenden Portfolio an Mobilitätslösungen profitieren kann. 

Unsere Mobilitätslösungen bieten Unternehmen höhere Produktivität, zufriedenere Kunden und signifikante Kosteneinsparungen.