目瞪口呆
当您见识无界限通信如何改变您的业务流程,您将会变得目瞪口呆。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册无界限思想
800免费热线:
800 820 0656
RSS

厦门航空采用西门子HiPath专业调度系统(PDS系统) 2.0版本

2007.08.31

西门子数字程控通信系统有限公司最近为厦门航空有限公司部署了HiPath专业调度系统(Professional Dispatching System,简称PDS系统)2.0版本。PDS v2.0,是西门子公司结合行业用户业务发展的现实需要,专门针对国内航空、电力调度行业及类似任务关键型业务领域研发的、具有高度稳定性和可靠性的语音调度解决方案。PDS v2.0系统以极具吸引力的价位向中国用户提供高度可靠、灵活和轻松的调度通信技术。

成立于1984年的厦门航空有限公司是全国第一家按企业化运营的航空公司。主要经营国内航空客货运输业务的厦航,始终坚持改革创新,走规范化管理之路,现已发展成为一家拥有41架波音系列飞机的中等规模航空公司。

厦门航空对于新建的调度系统的安全性和稳定性有极高的要求。系统不仅需要能够提供经济和高度可靠的调度通信,还必须能够充分利用厦航在全国各地的现有IP网络将总部和其在南昌,泉州,杭州,福州,武夷山的五个分公司相互连接起来。

PDS v2.0系统提供了极其可靠的硬件平台和稳定的软件操作平台。西门子采用业界知名的HiPath 4000通信平台去整合厦航在全国范围内的所有IP数据网络,并在此基础之上提供给用户强大的硬件双套冗余备份; PDS v2.0 具备了业内领先的高度网络可拓展性,并通过多达数百个本地或远程工作站相连接来满足厦航的调度需求,同时PDS  v2.0系统进一步整合了WatchDog实时监控机制,以保证全天24小时不间断的高效通信调度。


此外,凭借其创新的“一键到位”调度功能和话务队列操作功能,PDS  v2.0系统大幅度地改善了厦航的调度工作流程,使其能进行更快和更方便的调度通信。 厦航的调度操工作人员还可通过触摸屏,根据实际需要快速轻松地定制其用户界面。

我们非常感谢厦门航空有限公司选择西门子作为其通信解决方案和服务的长期供应商。 SBCS总裁兼CEO彭浩石先生(Mr. Roland Bernshaus)说,“作为由中国本地团队开发的一款非常优秀的行业应用软件套装,PDS  v2.0系统一定会把西门子世界领先的技术,经验和服务带给更多的中国客户。
欲知详细信息,敬请联系:

西门子数字程控通信系统有限公司 
赵杰先生 
电话: +86-21-6101 3566 
传真: +86-21-6101 3588 
电子邮件: jie.zhao@siemens.com