目瞪口呆
当您见识无界限通信如何改变您的业务流程,您将会变得目瞪口呆。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册无界限思想
800免费热线:
800 820 0656
RSS

西门子面向中国市场拓展通信无界限产品组合

2007.11.16

企业通信解决方案领先厂商之一,西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天在北京召开了2007西门子客户大会,展示针对中国多个行业的最新的通信无界限解决方案。本次大会中,西门子还宣布面向中国市场推出本地化版本的HiPath 8000 V3.0实时IP系统、HiPath 4000 V4.0系统、OpenScape V3.0统一通信解决方案以及屡获殊荣的OpenStage话机系列。

大会为期一天,研究探讨了在当今快速发展且不断变化的业务环境中的企业通信。共有上千名来自各个行业的决策制定者、IT和通信专家、战略合作伙伴及媒体出席了本次大会。凭借其基于通信无界限(Open Communications)理念开发的业内领先的解决方案组合,西门子数字程控通信系统有限公司正致力于引领统一通信和企业协同在中国市场的发展潮流。

西门子致力于推出基于通信无界限理念的多种解决方案,以加速企业决策制定的流程并改进企业的团队合作。这类解决方案确保企业可以快速、简易、经济地实现员工之间的沟通交流以及信息的共享。西门子的解决方案可部署于任何终端设备、网络或者IT架构。

除了通信无界限解决方案提供的丰富功能之外,西门子数字程控通信系统有限公司还为企业机构提供了灵活的演进模式,使企业可以根据自己的实际需求,以合理的速度向真正的通信无界限环境逐步演进,从而有利于优化企业的现有投资。该模式即为OpenPath,可为客户提供优化、增强及转化三种选择。企业既可以进行一整套的技术、商业和业务的转化,也可以一次只演进一个系统或甚至一个用户端,因而无需购买基于站点的特殊许可,即可在整个企业范围内实现完全的用户自主演进。

强大的新型HiPath 8000 V3.0实时IP系统具备众多新性能,可提供更多的用户和网络功能、改进的应用互通、安全和整体系统的可管理性。这些性能在为企业节省总体拥有成本,加速投资回报的同时,还可帮助企业实现更高的生产率和更佳的员工协同及响应。作为业内唯一的纯SIP软交换,HiPath 8000系统可扩展性极强,每个系统可支持300至100,000名用户,以及不计其数的虚拟网络用户。该系统具备运营商级的可靠性、自愈性和恢复能力,为企业提供全天候的支持。由于系统具备多字节编码功能,HiPath 8000核心系统完全可支持中文。

凭借HiPath 4000 V4.0版本系统,企业如今可以加快对客户以及市场机会的响应速度,提高企业自身的竞争力,并提高效率以实现收益的增长。西门子数字程控通信系统有限公司现推出的最新的基于IP的统一通信平台版本可提供用户移动性、虚拟编号、端对端加密、业务流程集成以及其他强大的功能。HiPath 4000 V4.0 系统同时可提供开放式的接口以实现网络集成的简便化,尤其适用于多供应商环境。开放式的接口可实现与SAP、Siebel以及微软公司等产品更为简易的应用集成,以帮助企业在业务流程上集成实时通信。HiPath 4000性能的增强由客户驱动,并且为了保持HiPath 4000在融合IP系统产品中的领先地位,西门子将对其进行持续投资。

OpenScape V3.0进一步推进了企业通往通信无界限的旅程,强化了统一通信可为企业提供的高可用性、高生产率及高协同性。OpenScape是业界最为成熟的统一通信解决方案,实现了基于用户状态的实时通信和协同。该方案将通信工具整合集成至基于关键业务的应用之中,降低了员工桌面和移动环境的复杂度,使员工和客户可以通过任何设备接入其所需的信息。OpenScape可运行于任何的语音环境或团队协作环境,帮助企业克服现今通信中的壁垒,同时提供一系列灵活的解决方案以满足不同企业各自的需求。新的OpenScape解决方案支持中文图示用户界面(GUI)和语音包,为中国用户提供更多的便捷和易用性。

新一代的OpenStage 话机曾获得2007年iF产品设计大奖,在业界首次将通信无界限的硬件平台部署到了用户的桌面上。该系列产品提供四个不同型号,全面覆盖从基本到高级的各层次应用。OpenStage话机具备创新的新设计,巧妙结合了话机的易用性和电脑的丰富功能。TouchSlider™触摸感应式滑杆可调整手柄、扬声器和耳机的音量,触摸感应式的编程键,让用户轻松访问最常使用的应用和功能,如通讯簿、语音邮件、会议呼叫和快速拨号等。所有型号的OpenStage话机都支持中文。西门子数字程控通信系统有限公司总裁兼首席执行官彭浩石先生表示:“我们在中国市场上推出这些重要的西门子产品和解决方案,表明西门子致力于为企业级的应用增加价值,以帮助企业优化业务生产率并提高用户满意度。如今,更多的通信无界限解决方案和设备在中国市场上市,西门子可为本地客户提供全面的、领先的解决方案和服务。这些方案和服务基于开放标准,可方便地集成到企业现有的架构和业务流程中。”

欲知更多信息,请联系:
Allen Zhao
西门子数字程控通信系统有限公司

+86-21-61013566
jie.zhao@siemens.com