西门子新款OpenStage话机系列让个人用户轻松融合固定和移动通信
企业通信解决方案领先厂商之一,西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天宣布推出OpenStage™系列话机。该系列设计精美的话机的推出,首次将无界限通信的硬件平台摆到了用户的办公桌面上。这个产品系列包括四款不同型号的产品,从基本应用到高级应用一应俱全。OpenStage话机具备创新的设计,将电话的易用性和电脑的诸多功能相结合,堪称自按键话机取代拨号轮话机以来电话界面设计的最大变革。此外,OpenStage话机采用会话初始协议(SIP)来集成有线、无线和IP通信,从而实现新的会议和呼叫功能,如对讲专网电话会议系统(PTC)、桌面呼叫管理、基于用户状态的呼叫等等。该系列话机还采用了基于标准的技术,如Java、HTML、WML和XML等,支持第三方应用,因而将成为企业日常商务应用的关键界面。OpenStage话机系列具备中文图示用户界面(GUI),在语言方面也可以满足中国市场的需求。
OpenStage话机具备触摸感应式导航盘,称为TouchGuide™,让用户可以轻松接入由操作菜单驱动的用户界面。TouchSlider™触摸感应式滑杆可调整手柄、扬声器和耳机的音量,触摸感应式的编程键,让用户轻松访问最常使用的应用和功能,如通讯簿、语音邮件、会议呼叫和快速拨号等。OpenStage话机还可以让用户自由选择,使用传统的键盘区,或通过语音指令实现呼叫。OpenStage话机具备高质量的扬声器,专为电话会议设计。此外,用户在一个桌面上便可操作多项连接。
知名研究机构Current Analysis副总裁Jerry Caron表示:“商业环境中的终端用户面临着日益增多的通信功能、设备、界面和模式。企业迫切需要优化集成这些功能,最大化地将领先的技术成就应用到企业业务中。诸如西门子企业通信的OpenStage系列产品这样的创新系统让企业员工可以更为简便、直观地接入复杂的功能,这也间接地提高了这些功能本身的利用率。”
新品内置蓝牙支持,用户可以把蓝牙耳机和OpenStage桌面话机连接起来,不必手持听筒。V-card电子信息互换功能使用户可以在桌面话机和与此兼容的手机之间转换电子名片信息。新品还具备USB接口,可以备份个人联系信息等数据,并可通过无线局域网(WLAN)解密器与无线局域网设备相连。在网络支持的情况下,用户采用轻量级目录访问协议(LDAP)主机,便可随时接入公司电话号码簿,或者用XML来接入公共电话号码簿,从而查找新的联系信息。
西门子数字程控通信系统有限公司总裁兼首席执行官彭浩石先生表示:“OpenStage话机可集成手机、互联网和有线桌面话机,是企业所需的联结枢纽。我们设计OpenStage话机的目的是为了在固定设备中为用户提供移动便捷性,实现随时随地、轻松驱动的即时接入。该系列话机提供全新、丰富的通信体验,结合了卓越的设计元素和移动电话的便捷性。”
OpenStage的设计宗旨是把整个系统的通信功能集成到最常使用的办公设备中,以帮助企业机构提高生产率、优化工作流程。由于OpenStage话机是开放的应用平台,因此为信息系统部门和第三方开发者提供了更多的灵活性,让其可以自由编写和安装多种增值应用,从而使话机成为了企业应用的关键界面,加速通信和工作流程。
例如,在电脑、手机或掌上电脑上运行的Java应用如今可以在OpenStage话机上轻松运行。使用HTML语言,该系列话机还可充当托管应用的界面,管理时间表、日程、公共通讯簿等。OpenStage话机支持WML,因此可以兼容手机应用,如获取交通信息。该系列话机还支持XML语言,以便根据用户需要实现定制化应用,如充当创建控制系统的界面、自动回应呼叫,以及为特殊情况而创建“定时通知”功能等,实施定制应用的用户数量不限。OpenStage话机是为实现西门子LifeWorks愿景而设计的。LifeWorks愿景是西门子针对未来通信的需求和趋势而提出的战略愿景,目标是在多种协议、网络和设备之间实现通信无界限和无缝协同。
欲知详细信息,敬请联系:
西门子数字程控通信系统有限公司
赵杰先生
电话: +86-21-6101 3566
电子邮件: jie.zhao@siemens.com