西门子新型HiPath 4000 V4.0版本实时IP系统提供移动支持
通信无界限架构提供了固定移动便利、多样化的部署选择、更简便的集成以及更快的投资回报
得益于灵活的HiPath 4000 V4.0版本实时IP系统的新性能,大中型企业如今可以通过更低的成本以及更低的复杂性,来提高总体业务表现。西门子数字程控通信系统有限公司现推出最新的基于IP的统一通信平台版本可提供用户移动性、虚拟编号、端对端加密、业务流程集成以及其他强大的功能。HiPath 4000可帮助企业加快对客户以及市场机会的响应速度,提高企业自身的竞争力,并提高效率以实现收益的增长。
HiPath 4000 V4.0 基于西门子的通信无界限架构,可提供开放式的接口以实现网络集成的简便化,尤其适用于多供应商环境。应客户的要求并保持HiPath 4000在融合IP系统产品中的领先地位,西门子对其进行持续投资,不断提高其性能。开放式的接口可实现与SAP、Siebel以及微软公司等产品更为简易的应用集成,以帮助企业将在业务流程上集成实时通信。HiPath 4000 V4.0 的卓越性能包括:
• 用户许可包括语音邮件和CTI客户。为终端用户提供单一视图阅读所有信息。移动接入帮助用户更快、更简易地处理所有信息。
• 通过西门子HiPath® MobileConnect®解决方案实现固定移动便利,使用户可自由且简易的在无线(WiFi)及蜂窝网络漫游,而不会漏接任何电话。一个电话号码、一个语音邮件以及广泛的功能特性可为用户提供更为丰富的、更加统一的通信体验。
• 虚拟编号计划帮助管理者集成分支办公室并支持历史编号计划。该基于IT的通信功能提高了企业的灵活性,加速企业制定如何服务市场以及设立现场办公室分布的决定。
• 利用传输层安全(Transport Layer Security)、安全实时传输协议(Secure Real-time Transport Protocol)或者公开密匙基础设施(Public Key Infrastructure)来实现IP通信的端对端加密,确保整个企业的业务通信集成和安全。
• 优化集成西门子的OpenStage™设备。OpenStage设备采用革命性的新型设计,结合了PC易于使用的功能,包括新的会议和呼叫性能,如“PTC (push-to-conference)”、“桌面呼叫管理”、“基于状态的呼叫”等。这可帮助企业提高员工生产率和协同,改善员工绩效。
• 可与多功能、集成IP网关的HiPath HG 3500实现简便的互通。这为连接如HiPath Xpressions®或HiPath Attendant Console等基于IP的统一通讯应用提供了成本有效的IP LAN/WAN选择。该功能可帮助实现极大的部署灵活性、可扩展性以及更少的行政工作。
西门子HiPath 4000 V4.0的推出是基于HiPath 4000在全球市场的极高声望,在保护企业现有的对电路交换技术投资的同时,帮助了众多行业的企业以更低的成本、更加简便的方法来部署分布式的基于IP的通信。它在电路、包或混合环境都有极佳的表现,为企业、系统集成商和服务提供商提供部署的灵活性。冗余的部件确保与现有PBX系统一致的高可用性和可靠性。
Intellicom Analytics公司最近发表的研究报告Intellicom Market Dashboard将西门子HiPath 4000 V4.0的升级纳入其中。根据该报告,西门子是在实现最佳定位或当前功能特性(Current Functional Performance)和部署灵活性(Deployment Flexibility)指数上总分较高的三个企业之一。
IntelliCom Analytics公司高级分析师Frank Stinson表示:“HiPath 4000 V4.0包括新的OpenStage设备系列、差异化的移动性选择和增强的安全性能对我们在评估解决方案的功能特性和部署灵活性上有极大的影响。在我们看来,西门子为企业客户提供了灵活的选择,帮助他们满足当前的性能预期。同时,还支持下一代传递、价值模型及相关利益的迁移路径。”
HiPath 4000 是市场上公认的最具吸引力的融合IP系统之一。与去年相比,用户许可的定购有了极高的增长。在印度、俄罗斯、巴西以及其他重要的全球市场,产品的销售都在不断增长,并在美国以及欧洲市场上也有极佳的表现。在中国,40多个城市超过50万名用户正在大规模使用HiPath 4000。中国的很多客户,如国家开发银行、中国国际航空公司、厦门航空以及广州地铁等,都采用HiPath 4000 IP融合通信平台来处理业务。
西门子数字程控通信系统有限公司总裁兼首席执行官彭浩石先生说:“HiPath4000 V4.0版本具备下一代基于IP的通信功能,在接下来几年可进一步帮助企业提高业务表现,实现更高的生产率、效率以及协作。这正印证了我们的信念,即无界限通信可为客户提供工具,帮助其提高灵活性,并加快对客户和新的业务机会的响应速度,以此帮助客户实现利润和收入的更快增长。”
欲知详细信息,敬请联系:
西门子数字程控通信系统有限公司
赵杰先生
电话: +86-21-6101 3566
电子邮件: jie.zhao@siemens.com