目瞪口呆
当您见识无界限通信如何改变您的业务流程,您将会变得目瞪口呆。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册无界限思想
800免费热线:
800 820 0656
RSS

西门子HiPath 3000 V7.0 - 中国中小型企业的理想选择

2008.04.29

上海西门子数字程控通信系统有限公司今天正式发布为中国市场定制的HiPath 3000 V7.0.  HiPath 3000是中国最畅销的融合IP的PBX交换机系统之一,并且在中国拥有着强大的间接渠道销售网络。在中国,目前有50多个城市超过60万名用户正在大规模使用HiPath 3000。而最新发布的HiPath 3000 V7.0对于中小型企业和销售合作伙伴将更具有吸引力,因为它为提高企业移动性,增强网络扩展性,呼叫中心支持提供了多种解决方案能有效满足当今中国客户日益增长的需求。

HiPath 3000是中小型企业客户及销售合作伙伴的理想选择,是帮助企业改善经营手法、降低成本的灵活性解决方案。HiPath 3000让客户放心地将现今的业务领向未来。

HiPath 3000 V7.0 最主要特点之一是移动性。公司里大量的员工,校园里的后勤人员,生产线上的监督人员,以及在敏感地区如化工厂工作的员工,需要在紧急情况下寻求帮助的独立工作人员等。在街道上可以是销售人员,服务工程师,送货司机等。此外,这些企业的GMS移动费用巨大,地点分布众多,并且都部署有无限局域网供数据连接,如零售和物流部门使用条形码扫描器。

高扩展性网络对于今天的中小型企业来说是另一个至关重要的特点。业务的扩大需要增加新地点的系统与网络。经理们热衷于压低经营成本,集中服务以及避免重复工作来获得利益。这是吸引企业与小技巧或资源管理日益增长的网络。

另一特点就是呼叫中心功能。此功能专为设有呼叫部门的企业客户而设。他们通常忙于应对解决客户的诸多问题,无法达到客户的期望,几乎没有任何形式的报告,仅仅依靠寻线组与接听组处理来电。客户们都认为这是一个问题,而西门子的HiPath 3000可以减少这些困难。

HiPath V7.0的灵活性与可靠性专为那些寻求业务增长与改变,却不愿向软交换机技术飞跃的企业而设。他们希望在业务需要时能有在一个安全区内采用低风险的IP。当他们部署IP地址时,希望维持传统电话系统的可靠性。工作点可活性特点十分引人注目,可供选择;而这正是其关键所在,因为他们想有自己的选择。

SIP功能对于中小型企业来说同样不容忽视。着眼于未来的业务,保证您的购买不与未来的技术与网络服务脱节。客户可能会选择廉价非专利的工作点,以及其他性价比高的网络服务,但他们应当考虑HiPath 3000系统的可扩展性与易部署性。

HiPath 3000 是市场上公认的最具吸引力的实时IP系统之一。与去年相比,用户许可的定购有了极高的增长。在中国,50多个城市超过60万名用户正在大规模使用HiPath 3000。中国的很多客户,如上海浦东发展银行、北京地铁、宝马公司等,都采用HiPath 3000 IP融合通信平台来处理业务。

IDC中国副总裁兼业务发展总监万宁先生表示:“HiPath3000 V7.0版本具备下一代基于IP的通信功能,能进一步帮助企业提高业务表现,实现更高的生产率、效率以及协同。”

欲知更多信息,请联系:
赵杰先生
上海西门子数字程控通信系统有限公司
电话:+86-21-61013566
E-mail: jie.zhao@siemens.com