西门子面向中国市场推出全新的OpenScape 统一通信平台
企业通信解决方案领先厂商之一,上海西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天在北京召开了OpenScape统一通信——2008西门子客户会议,展示针对中国多个行业的最新的统一通信解决方案。在本次会议中,西门子还宣布面向中国市场推出创新的统一通信软件平台——OpenScape统一通信平台。OpenScape统一通信平台的设计克服了传统通信中独立的语音,视频和统一通信息系统之间的阻碍, 能够实现全面的统一通信应用。 这些构建在统一通信平台之上的统一通信应用包括OpenScape语音应用 (HiPath 8000企业级语音和最低IP路由成本产品), OpenScape 视频应用 (集成的高清视频, 桌面和客户端视频) 和 OpenScape统一通信应用 (基于角色的统一通信)。
OpenScape统一通信平台几乎能够运用于任何现有的IT通信环境,包括由西门子和任何其他供应商提供的IP电话或PBX电话环境——这有力地证明了西门子在无界限通信业务领域的领先地位。OpenScape统一通信平台的安装方便且价格经济,即便是高实用性的设备也无须昂贵和复杂的专有技术支持。
共有150多名来自各个行业的决策制定者、IT和通信专家、战略合作伙伴及媒体出席了本次大会。大会为期一天,研究探讨了在当今快速发展且不断变化的业务环境中的企业通信。
西门子相信语音将始终是最自然和有效的通信方式,并且设计出了全新的OpenScape统一通信平台,该平台是基于SIP的开放式IT通信和统一应用软件,其Web共享服务组件可以加速公司的面向服务构架(OpenSOA)的构建。现有的HiPath 8000和HiPath OpenExchange应用软件(OpenScape语音软件)经过再设计后,可以有效运行于OpenScape 统一通信平台,并提供企业语音和IP最低成本路由服务。OpenScape 统一通信应用软件平台运行于多供应商的环境,可以有效地整合包括IBM SameTime,Microsoft OCS通信平台等各类厂商的产品。
西门子公司此次还推出了全新再设计的OpenScape统一通信应用,这是西门子OpenScape统一通信平台上的应用,通过开通软件证就可以轻松实现。 OpenScape 统一通信应用 V3增强型应用软件可以部署在几乎所有的电话或IT环境中,适用于各类供应商提供的IP或传统电话平台,兼容于任意的IT和即时消息环境。OpenScape 统一通信应用以功能模块化方式提供了一系列的以用户为核心的配置选项,根据用户需要为配置组合提供无缝的升级途径。从单用户的个人版本,到企业和开发商版本。据估计OpenScape统一通信应用的当前用户量已达20,000。OpenScape统一通信应用按照OpenSOA标准框架构建,使深层业务流程可以集成于几乎所有的现有业务应用,并提供丰富的业务流程嵌入式通信(CEBP) 。
此外,今天发布的全新产品组合OpenScape视频应用,是行业内第一款基于单一供应商的统一视频会议解决方案,它将高清晰度(HD)视频,PC桌面视频,语音和在线融合到一个单一且强大的通信环境中。OpenScape视频应用与OpenScape统一通信平台兼容,用户在召开电话会议时可以轻松地接入视频和语音端口,并且使用相同的电话簿和号码呼叫计划。视频会议解决方案同时也可以作为一个独立的解决方案,它能便捷地帮助企业实现基于IP的高清视频。全新OpenScape视频应用组合包括三个高清晰视频系统和一个电脑软终端。
“我们公司正从传统VoIP制造厂商向全球一流的软件和服务供应公司逐步转型,OpenScape统一通信平台的引入是转型过程中的一个重要里程碑,我们关注着这个企业通信市场的新纪元。”上海西门子数字程控通信系统有限公司总裁兼CEO彭浩石说。“简而言之,OpenScape 统一通信平台是最简便,最实惠和最灵活的统一通信引进方式,它能把统一通信充分融入到任何现有的电话和IT环境中。”
根据众多市场研究组织的调研和分析,统一通信现今已经成为企业首席信息官关注的重要课题。“统一通信最关键的优势在于作为一整套IP通信服务的一个重要部分能实现非实时和实时的协同应用。”IDC中国副总裁兼业务发展总监万宁先生说。“并且这些都可以通过统一的用户界面为所有不同类型和不同角色的企业员工所用,同时可以与下一代企业办公应用相融合。”
西门子致力于推出基于通信无界限理念的多种解决方案,以加速企业决策制定的流程并改进企业的团队合作。统一通信确保企业可以快速、简易、经济地实现员工之间的沟通交流以及信息的共享。西门子的解决方案可部署于任何终端设备、网络或者IT架构。
如欲了解更多关于OpenScape统一通信平台的信息,请访问 www.siemens.com.cn/open。
欲知详细信息,敬请联系:
西门子数字程控通信系统有限公司
赵杰先生
电话: +86-21-6101 3566
电子邮件: jie.zhao@siemens.com