西门子HiPath助上海加快轨道交通网络扩建
为了应对城市交通拥堵和轨道交通乘客不断增长的现状,上海市政府计划加快轨道交通网络的建设和扩张。 成熟完善的通信系统对于地铁系统来说是至关重要和不可或缺的。 来自上海西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)的HiPath解决方案具有高稳定性,能够提供完全的IP整合。即将开通的轨道交通7号线将继续沿用西门子屡获大奖的HiPath 解决方案和专业服务。 该项目的成功实施将被认作是双方成功合作的又一个里程碑。
上海轨道交通7号线一期工程目前正在建设中,将于2009年年底正式开通营业。线路全长34.4公里,途经宝山、普陀、静安、徐汇、浦东新区。西北-东南走向的线路共拥有28座地下车站,起于宝山区的锦秋路站,终于浦东新区芳甸路站。沿途与轨道交通1号线,2号线,3号线,4号线,6号线都有交接,其中11个车站可实现轨道换乘。此外,轨道交通7号线北延伸段全长9.7公里,共有5个车站,与正线锦秋路站接轨,终止于罗店站。
SBCS为上海轨道交通7号线全线提供了2套HiPath 4000实时通信系统,并在33个不同的站点部署了 HiPath AP3700 IP远端模块,以确保7号线与其它线路间的通信系统整合,用户线路总数达6,120。 考虑到目前的状况以及今后扩展的需要,SBCS在控制中心部署的是双重HiPath 4000系统。HiPath 4000的极高稳定性将使得系统的整体可靠性达到99.999%。此外,在应对频繁的通信和过多的线路负载方面,HiPath AP3700 IP远端模块被应用于每个站点系统。一旦控制中心出现故障,每个站点将自动切换到备份通信系统,确保整个公务通信系统仍能正常运行。
上海轨道交通7号线为什么会选用来自西门子的HiPath 4000通信系统?答案显而易见,因为西门子拥有卓越的技术优势和极为丰富的项目执行经验。为轨道交通行业度身定制专业的通信系统不仅能提供日常的通信服务,更能确保工作人员与地铁系统内各个站点,控制中心和不同部门间的通信时刻保持畅通无阻。
“西门子HiPath解决方案能够确保对于地铁车辆的安全有效控制。凭借可靠、可扩展和灵活的统一通信网络,来自西门子的通信系统能够提供诸如语音、文档、数据、图像和计算机网络等各种信息。西门子致力于为上海地铁提供专业产品和服务以满足他们对于安全和可靠性的需求。”上海西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)总裁兼CEO巴无敌先生表示。
SBCS部分本地宾馆酒店业客户名单:博鳌索菲特、北京中环假日、上海淳大万丽、成都凯宾斯基、广州文化假日及海南三亚万豪等。
欲知更多信息,请联系:
上海西门子数字程控通信系统有限公司
赵杰先生
电话:+86-21-61013566
电子邮件:jie.zhao@siemens-enterprise.com