西门子向中国中小企业市场全新推出HiPath 1100数字通信系统
上海西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天正式宣布向中小企业市场推出最新的数字通信系统——HiPath 1100。此次西门子推出的HiPath 1100数字通信系统,将高可靠性、领先的技术和便捷的可用性完美结合,为中小企业用户带来品质一流的数字通信体验。HiPath 1100的推出进一步增强了西门子在中国企业通信市场的领先地位。
HiPath 1100是一款高性能、高品质的电话通信系统,采取模块化设计,安装扩容简单方便;内置来电显示、FAX/DID、电脑话务员和八方电话会议,全面提升沟通效率和企业形象,帮助其在激烈的商业竞争中掌握先机;HiPath 1100 支持模拟中继、ISDN BRI/PRI和E1接口,为您公司的成长做好充分准备;它基于Windows的服务软件进行管理,新版本可从互联网上免费获取并自动升级;整合的V.24和USB接口使本地维护更为便捷;HiPath 1100配有EVM语音信箱、小酒店管理、CTI应用、桌面软电话等多种解决方案,帮助中小企业改善业务流程,优化团队协作和增加客户接线率;另外,HiPath 1100独有的ADSL宽带接入技术将交换机和互联网无缝融合,提供全面的语音数据解决方案。
在通信系统投入过多资金,特别是大量预算被用于话费开销,不利于企业的成长。另一方面,错过和无法答复客户电话也意味着业务的损失。使用HiPath 1100的公司将获得以下优势:
• 减少通信系统资产成本支出
• 模块化结构可随时扩容
• ADSL 和ISDN模式保证现有投资能满足企业发展后的通信需求
• 花很少时间即可轻松管理
• 通过经济路由来减少电话费用
• 强大的系统功能提升企业生产力
• 自动应答确保接通所有来电,有效提高客户满意度
上海西门子数字程控通信系统有限公司市场总监司徒凯先生(Mr. Thomas Stoecker)说:“HiPath 1100适用于中小规模的应用场合,如中小企业、办公室、工厂、餐厅、票务中心、医疗诊所、学校、政府部门和保险公司等等。对于这些中小企业用户而言,他们能方便轻松地部署强大的HiPath 1100解决方案,整体性能价格比非常高。HiPath 1100的发布进一步增强了我们在中小型企业市场的优势。”
欲知更多信息,请联系:
上海西门子数字程控通信系统有限公司
赵杰先生
电话:021-61013566
电子邮件:jie.zhao@siemens.com