最新文章
企业通信解决方案领先厂商之一,上海西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天在上海金茂君悦大酒店召开的Frost & Sullivan 2008企业通信中国高峰论坛暨颁奖典礼上,展示了针对中国多个行业的OpenScape统一通信解决方案。凭借其基于通信无界限(Open Communications)理念开发的业内领先的解决方案组合,西门子正致力于引领统一通信和企业协同在中国市场的发展潮流。
企业通信解决方案领先厂商之一,上海西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天在上海召开的CIPCC 2008 中国IP通信秋季大会上,展示了针对中国多个行业的HiPath Wireless解决方案。凭借其基于通信无界限(Open Communications)理念开发的业内领先的解决方案组合,西门子将继续致力于中国无线局域网行业的发展。
2008年9月17日,第八届无线技术大会在北京亮马河饭店拉开帷幕。这场由中国信息产业部无线电管理局组织及主办的会议,汇集了如西门子,思科,Aruba, Trapeze, Wi-Fi Alliance等世界顶级无线技术厂商,并吸引了千余名专业人士及用户前来参观。 上海西门子数字程控通信系统有限公司携其HiPath Wireless解决方案以参展商的身份出席了此次盛会。
来自www.siemens.com/open站点的独家报道,来自Gores集团的Mark Stone先生畅谈与西门子共同建立的合资公司。
全世界人们都在翘首期盼着的第29届奥林匹克运动会即将于8月8日在北京召开。 西门子中国有限公司及其众多在华子公司正用实际行动支持着本届奥运会。企业通信解决方案领先厂商棗上海西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)作为其中的一员,凭借其多项获奖产品、解决方案和服务为奥运会的成功举办助上一臂之力。
据中国日报报道,至2010年,北京在轨道交通系统建设方面的投资总额将达800亿人民币,并将于2015年前,拥有世界上 最大的地下轨道网络。作为轨道网络的一部分,北京地铁十号线将于2008年奥运会前建成。北京地铁十号线一期工程,线路总长度24.6公里,将采用来自上海西门子数字程控通信系统有限公司的HiPath通信系统解决方案,以构建一个高效、灵活、可靠的实时通信系统,从而向市民和海外游客提供方便和安全的交通服务。
由企业通信解决方案领先厂商之一,上海西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)举办的西门子HiPath 3000 V7.0全国渠道巡回客户会议在中国几大城市成功召开。该客户会议主要针对来自各个行业的决策制定者、IT和通信专家、战略合作伙伴。
企业通信解决方案领先厂商之一,上海西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天在北京召开了OpenScape统一通信棗2008西门子客户会议,展示针对中国多个行业的最新的统一通信解决方案。在本次会议中,西门子还宣布面向中国市场推出创新的统一通信软件平台棗OpenScape统一通信平台。OpenScape统一通信平台的设计克服了传统通信中独立的语音,视频和统一通信息系统之间的阻碍, 能够实现全面的统一通信应用。 这些构建在统一通信平台之上的统一通信应用包括OpenScape语音应用 (HiPath 8000企业级语音和最低IP路由成本产品), OpenScape 视频应用 (集成的高清视频, 桌面和客户端视频) 和 OpenScape统一通信应用 (基于角色的统一通信)。
上海西门子数字程控通信系统有限公司今天正式发布为中国市场定制的HiPath 3000 V7.0. HiPath 3000是中国最畅销的融合IP的PBX交换机系统之一,并且在中国拥有着强大的间接渠道销售网络。在中国,目前有50多个城市超过60万名用户正在大规模使用HiPath 3000。而最新发布的HiPath 3000 V7.0对于中小型企业和销售合作伙伴将更具有吸引力,因为它为提高企业移动性,增强网络扩展性,呼叫中心支持提供了多种解决方案能有效满足当今中国客户日益增长的需求。
企业通信解决方案领先厂商之一,上海西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天在北京召开的CIPCC 2008 中国IP通信大会上,展示了针对中国多个行业的OpenScape统一通信解决方案。凭借其基于通信无界限(Open Communications)理念开发的业内领先的解决方案组合,西门子正致力于引领统一通信和企业协同在中国市场的发展潮流。
为满足每天数百万广州乘客的交通需求,广州市政府决定加强其城市轨道交通运输网络体系的建设,并表示到2010年广州市将有9条轨道交通,线路总长度255公里。广州市轨道交通二、八号线延长线工程,线路总长度28.6公里,将采用来自上海西门子数字程控通信系统有限公司的开放传输网络(OTN)解决方案,以建造一个多功能、可靠的实时通信专网,从而向市民提供方便和安全的交通服务。
作为第29届奥运会帆船比赛承办城市,海滨城市青岛计划抓住这一契机,建设?#25968;字青岛?#20197;加快城市信息化发展。公共安全应急指挥控制系统作为?#25968;字青岛?#24314;设的重要板块之一,引起了政府的高度重视。为向市民提供更好的紧急救护服务,青岛城市应急联动中心(City Emergency Response Center)采用了来自上海西门子数字程控通信系统有限公司的最新指挥控制中心解决方案,并以高度集成的指挥控制中心为基础统一向市民提供包括110(警察)、119(火警)、122(交警)以及另外20多条热线在内的多项服务。
企业通信解决方案领先厂商之一,西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天宣布其OpenStage话机荣获《计算机世界》2007年度产品奖。依托国家信息产业部的政府支持和美国国际数据集团(IDG)的强大资源,计算机世界是在中国最具影响力的IT媒体。其年度产品奖评选已有近10年历史,是中国业内最早和最具权威的媒体评测奖项之一。 西门子OpenStage话机此次从参加网络通信类评测的两百多种其它厂商的产品中脱颖而出,是唯一获得年度产品奖的办公桌面话机。值得一提的是,该话机还曾在2007年德国汉诺威CeBIT展会上获得国际iF产品设计大奖。
得益于灵活的HiPath 4000 V4.0版本实时IP系统的新性能,大中型企业如今可以通过更低的成本以及更低的复杂性,来提高总体业务表现。西门子数字程控通信系统有限公司现推出最新的基于IP的统一通信平台版本可提供用户移动性、虚拟编号、端对端加密、业务流程集成以及其他强大的功能。HiPath 4000可帮助企业加快对客户以及市场机会的响应速度,提高企业自身的竞争力,并提高效率以实现收益的增长。
企业通信解决方案领先厂商之一,西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天在北京召开了2007西门子客户大会,展示针对中国多个行业的最新的通信无界限解决方案。本次大会中,西门子还宣布面向中国市场推出本地化版本的HiPath 8000 V3.0实时IP系统、HiPath 4000 V4.0系统、OpenScape V3.0统一通信解决方案以及屡获殊荣的OpenStage话机系列。
当今的VoIP已是昨日黄花,不能满足企业节约成本和集成业务流程的需求,而这些需求恰恰在当今竞争性的环境中极为重要。全球的大型企业都面对着激增的移动用户以及移动设备、更加复杂的业务流程和支持应用以及对成本控制不断增长的需求。为应对这些挑战,全球企业通信解决方案的领先供应商西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)推出了强大的HiPath 8000 V3.0实时IP系统,可与企业现有的IT架构和应用实现更为紧密的集成,帮助企业转型业务通信甚至业务运作,远远超越只简单提供语音的服务,进一步推动了VoIP的发展。
企业通信解决方案领先厂商之一,西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天宣布推出OpenStage?#31995;列话机。该系列设计精美的话机的推出,首次将无界限通信的硬件平台摆到了用户的办公桌面上。这个产品系列包括四款不同型号的产品,从基本应用到高级应用一应俱全。OpenStage话机具备创新的设计,将电话的易用性和电脑的诸多功能相结合,堪称自按键话机取代拨号轮话机以来电话界面设计的最大变革。此外,OpenStage话机采用会话初始协议(SIP)来集成有线、无线和IP通信,从而实现新的会议和呼叫功能,如对讲专网电话会议系统(PTC)、桌面呼叫管理、基于用户状态的呼叫等等。该系列话机还采用了基于标准的技术,如Java、HTML、WML和XML等,支持第三方应用,因而将成为企业日常商务应用的关键界面。OpenStage话机系列具备中文图示用户界面(GUI),在语言方面也可以满足中国市场的需求。
西门子数字程控通信系统有限公司最近为厦门航空有限公司部署了HiPath专业调度系统(Professional Dispatching System,简称PDS系统)2.0版本。PDS v2.0,是西门子公司结合行业用户业务发展的现实需要,专门针对国内航空、电力调度行业及类似任务关键型业务领域研发的、具有高度稳定性和可靠性的语音调度解决方案。PDS v2.0系统以极具吸引力的价位向中国用户提供高度可靠、灵活和轻松的调度通信技术。
博卡拉顿,弗罗里达?2007年8月22日 ? 西门子公司于今天宣布一项OEM协议,允许IBM将西门子OpenScape无界限统一通信技术应用于IBM Lotus产品
2007年7月18日,西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)在北京凯宾斯基大酒店召开?#35199;门子专业调度系统(PDS)客户会议?#65292;正式推出最新的HiPath专业调度系统(PDS系统)2.0版本。来自西门子的领导和专家以及超过50名客户出席了本次会议。会上,来自SBCS的产品市场部总监费彦先生向到场的客户介绍了最新的PDS v2.0系统。PDS v2.0系统以极具吸引力的价位向中国用户提供高度可靠、灵活和轻松的调度通信技术。随着此次会议的召开,拥有世界一流技术、经验和服务的西门子HiPath专业调度系统解决方案将对中国本土的行业产生深远的影响,特别是航空和电力化工行业。