西门子发行了 OpenScape 统一通信平台的新版本。 采用开放式架构构建的 OpenScape v3 具有高度可扩展性,满足所有用户的需求,可符合最基本的要求,也可以达到需要高度合作性能的各项条件。
OpenScape 体系经过全新设计, 与 OpenScape 早期构建在 微软体系的基础上不同,新版本使用的是面向服务的体系结构 (SOA),这代表 OpenScape 可在任何 IT 环境中使用,并且具备包括 Jabber 等即时的消息解决方案。 由于新版本采用模块化、并以角色为基础的方法,企业可根据不同用户的需求 购买合适的服务包。
OpenScape Enterprise 拥有三个级别: 标准级别、专业级别和团队级别。 不同的用户(远程办公人员、移动办公人员和决策人员)有不同的需要,例如,客户可以为家庭用户选择一种级别,为需要在协同合作工作上花费很多时间的决策人员选择另一种级别。 所有 版本都提供“在线状态“功能,可以让用户知道哪些联系人在线。
OpenScape Enterprise 标准级别还能提供统一号码服务,西门子全球高级营销经理 Barbara Ferguson 说: “这样就可以将首选设备设置成个人需要的任何号码。 它可以是住宅电话、移动电话、办公室电话或是会议室电话号码。 无论我在什么地方,只要拨打这些号码就能联系到我。“标准级别为客户提供附带有所有消息(语音、电子邮件和 SMS)的单一收件箱。 用户利用电话或 PDA 可进入自助服务的语音门户,以获得消息或更新日程。 切换功能还可使用户在进入办公室时,轻松顺利地从移动电话转换到办公室电话,期间可一直保持连接状态。
OpenScape Enterprise 专业级别也可提供标准级别的全部功能,包括能对用户所接收的电话进行排序的规则定义和路由功能。 还能使用户无需提前制定计划,就可在联系人中开始即时电话会议。
OpenScape Enterprise 团队级别主要针对需要进行高度协同合作工作的用户,包括专业级别的所有功能,同样也提供工作组管理功能、网络会议和安排的会议。 用户可为电话会议指定 PIN,输入这个 PIN 就能加入到会议中。 用户可利用其委托功能 指定其他用户更改他们的在线状态或检查消息。
西门子还提供入门级别的模块。 也就是 OpenScape Personal,这是不需要服务器的软体富客户端,可提供基本的呼叫功能。 可从西门子网站 (www.siemens.com) 上免费获得。