|
搞定
所有关于无界限通信的最新分类信息,可下载。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册获取最新信息。
800免费热线:
800 820 0656

HiPath以降低有线和无线网络集成成本为目标

作者:Andreas Wurm

在严峻的经济形势下,任何首席信息官都不敢给人留下浪费的印象。对于一些人而言,这意味着限制新设备方面的所有支出,但事实将会证明这是错误的,特别是当在运营成本方面,适度的开支可以数倍地补偿投资,而且这种补偿可以很快实现。

而聪明的首席信息官则会寻求降低网络的总拥有成本的方法。例如,许多组织运营着独立的有线和无线通信网络。但是这种独立网络的复杂程度很可能导致为维护而付出更多运营成本(包括雇用能够使这些系统持续运行的技术人员)。并且会增加安全性遭破坏的风险。

显而易见的解决方案是将两种网络集成,但许多首席信息官会认为,这牵涉到昂贵的升级,而当前没有这方面的预算。正因为如此,西门子企业通信和Enterasys推出了新版的HiPath Wireless组合及802.11n接入点 (AP) 的新定价:使企业在集成有线和无线网络时既能获得可观的成本效益,又能在升级到802.11n的同时不必付出高昂的初期费用。

集成有线和无线服务意味着组织可以将维护两个独立网络时必须运行的设备数大致减半。例如,Enterasys Security Information和Event Management (SIEM) 可以从单个管理控制台集成并呈现所有有线和无线安全性威胁,即使您的网络不是Enterasys交换网络也是如此。此外,即使交换的网络不是Enterasys,Enterasys Network Access Control(NAC)也可以再次将有线和无线访问集成到单个系统。这两种解决方案将大幅降低运营和资本成本。

其次,根据分析公司Frost & Sullivan的研究结果,仅仅通过使用灵活的无线基础结构和支持以太网供电 (PoE) 的 802.11n AP,首席财务官就最多可节约33% 的资本和运营成本。提供这种带有适当安全性功能(如Enterasys产品)的无线基础结构,企业甚至可以节约三分之一以上的成本。Enterasys在将现有无线网络转换到新的HiPath 无线投资方面更进一步,提供百分之百的以旧换新折扣,同时客户仍可享受802.11nAP促销价的优惠。

“随着WLAN逐渐成为主流网络访问技术,越来越没有理由来采用多个系统独立于网络其余部分对WLAN 进行管理、监控和保护,”分析公司IDC的企业网络研究主管Abner Germanow说。“对于寻求802.11n 网络提供的下一代可靠性和性能的公司而言,HiPath 802.11n接入点的定价是极具诱惑力的。”

此外,新版HiPath Wireless通过在整个校区提供高清晰视频会议,还有助于降低所有员工的差旅支出和手机费用。智能带宽管理意味着优先处理实时视频和语音等延迟敏感型通信,而不会使网络产生严重中断。

除提供负担得起的价格外,HiPath Wireless接入点即插即用的特点也可进一步降低实施成本。与众多竞争性产品不同,它们可在现有基于标准的PoE技术上运行,无需付出升级到PoE基础结构的高昂成本。

在安全性方面,Enterasys Network Access Control (NAC) 将有线和无线技术与基于身份的用户和应用程序角色相集成。集成的先进安全性应用程序提供全面的包检测、协议分析、入侵防御、安全性信息/事件管理和行为异常检测功能。

在经济困难时期,首席信息官们会倾向于暂停所有新实施项目。但总拥有成本是关键标准,西门子企业通信和Enterasys 已将此提到最新HiPath版本的首要议程上,从而使组织可以降低成本、简化其网络并为进行高品质的通信在适当的时间提供适当的带宽。