CIO 面临提高能效的压力
CIO正感受到问题的迫切性。各界对于各国政府、利益集团和顾客减少碳足迹所施加的压力越来越大。人们开始质疑,计算机整夜开启、为降低数据中心温度开放冷气所造成的成本浪费,以及是否真的有必要长途驾车参加可以通过电话进行的会议。
分析机构 IDC 的欧洲体系组副总裁 Martin Hingle 说:“在这个产业中,我们过去使用电力时造成很多浪费。”“哪怕是现在,公司实际上并不会要求 CIO 们自已买单付电费,因此对很多人来说,在使用电脑的时候根本不会想到电脑要消耗多少电量。如果谈到全球变暖的问题,人们才会大吃一惊,认识到计算机不仅很耗电,如果设计不当,还会浪费更多能源。”
这种情况正在迅速改变:企业 IT 论坛用户组的研究总监 Ollie Ross 表示,在最近 12 个月里,各企业的环保责任感发生了巨大的变化,而且在很多情况下,CIO 起到领头作用。因此,对于突然发现自己走在减少组织碳足迹最前线的 CIO,他们应该采取什么步骤?
Hingle 表示,第一步就是监管企业的能源使用情况:“测量、试验并对其进行监督。然后考虑采取什么措施可加以改善,还要看看能源用在哪些地方。”台式电脑在不使用的时候是否还开着?服务器会使用多少电量,在夜间是否需要打开?还有多少几乎不用、但在关机状态下仍然会消耗能源的闲置 PC?
专家表示,一旦您知道能源用在哪些地方,便有三种主要方法可减少能源的使用。第一种,也是最简单的方法:减少浪费,合理使用现有的资源。确保人们每天晚上关闭台式电脑,关上不必要打开的电灯。(根据《欧盟绿皮书》表示,一座大楼内,大约三分之一的能源用于电灯。)
Ross 表示,减少用于冷却数据中心的电量非常简单:“很多方法都是大家熟知的常识。问题在于布线方式和位置,以及如何放置服务器机架,因此要有效地利用空间,而不是给所有部件吹冷气。”Ross 还说一些有远见的企业现在正寻找其他方式来冷却数据中心,充分导入外部冷空气来降温,或将这些热气疏导至大楼的其他部分供暖:“花钱给公司的某个区域供暖,又要为某个区域降温,这种想法似乎是一下子把钞票花光。”
第二种方法就是重新评估您使用的技术,并使用更具能效的产品,或通过技术更合理地使用这些产品,如虚拟化。西门子已经努力让其产品更加环保,例如,新的西门子IP OpenStage 电话所使用的电量仅为早期 optiPoint 电话的 30%。由于高能效,目前许多 西门子 产品已获得国际认证的“能源之星”认证。
还可以采用一些解决方案来简化技术的使用。最著名的便是虚拟化:在一个服务器上运行多个操作系统,即可大大减少所需的服务器数量。Butler Group 的最新报告显示,在未来两年里,架构虚拟化将成为主要的数据中心技术,他还预言,目前使用 250 双核服务器的公司在未来三年里,通过使用虚拟化,将可节省 400 万美元。
西门子 的战略营销副总裁 Thomas Wiemers 认为:“通讯与软件应用程序的集中化和虚拟化将会使网络中活动节点的数量减少,由此便会减少电力的消耗量。您不需要在每个站点都设置专用硬件或计算节点,只要在一个地方—数据中心,配置所需设备即可。”Wiemers 说,在一家法国银行,西门子 的 HiPath 8000 SIP 型的软件解决方案只需两个工业服务器即可运行,取代原有的 500 PBX 系统,减少了电力的消耗。
最后,从企业的角度来说,可以通过使用弹性工作方式和公用办公桌,以及减少乘坐飞机和汽车出差的次数,来改变员工的工作方式。
通过引进可以使人们在家办公或进行远程会议的技术,CIO 在此可发挥核心作用。如果有一定比例的员工在家或差旅途中办公,需要使用办公室的时间变少,您就可以减少办公室里工作站的数量,从而减少计算机、电灯和空调所消耗的能源。公用办公桌解决方案,如西门子HiPath DX,可以让用户登录到公司网络中的任何指定电话,并像坐在办公室一样打电话和接电话。
通过使用最新的技术,如西门子OpenScape,员工在家也能像在办公室一样地工作,与其他同事及客户进行沟通。他们不仅可以使用电子邮件,还能通过一些辅助工具,如即时消息、远程会议、网络会议和共享文档软件保持联系。办公室员工也可以使用这些技术,以取代与业务合伙伴面对面的会议:亨利管理学院未来工作论坛的总监 Peter Thompson 相信,有一半的商务会议可以很轻松利用视频会议或使用其他技术的会议来取代。
当然,减少碳足迹的企业举措还有另外一个明确的优势:不管是关闭电子设备、利用虚拟化以减少服务器数量,或是通过让员工在家办公以减少办公室空间,都可以节省大量业务成本。对于 CIO,这正是一个绝好的机会,为公司带来双重好消息。
您的观点
您对该文章有何看法?关于如何使用 IT 技术让企业更有能效,您有何建议?请将您的看法发送至 marketing.sbcs@siemens.com
Kim Thomas 简介
Kim Thomas 为多种出版物撰写商业及技术文章,其中包括《金融时报》、《经济学人信息部》和《卫报》。
相关链接
IDC 分析师信息服务 (IDC Analyst Information Services)
www.idc.com
企业 IT 论坛 (Corporate IT Forum)
www.tif.co.uk
未来工作论坛 (Future Work Forum)
www.henleymc.ac.uk