利用IT有效降低耗电量
作者 Rod Newing
“IT 耗电产生的温室气体与航空业一样多。”西门子通信有限公司的高级市场经理David Leach说。也就是说,运行通信系统对环境的危害与在全球运营航空业不相上下。
最近,环境保护署(EPA) 的一份报告称,美国的数据中心每年耗电45亿度,占美国总耗电量的1.5%。这一数字从2000 年到2006 年已翻了一倍,并且在今后几年中很可能再翻倍。
IDC称,在 2007 年,西欧的服务器耗电超过163 亿度。这几乎是英国所有街灯和交通信号灯每年所需电量的两倍。所有这些消耗的电量意味着产生了很多热量,而用通气设备和空调除去这些热量又消耗了更多的电量。即使在最高效的数据中心,处理数据每消耗一度电,冷却又要消耗一度电。IDC 发现,如果将冷却计算在内,数据中心耗电高达400亿度,这是处理数据所需电量的2.5倍。
高级IT人员似乎知道这确实是个问题,但对如何解决该问题却一无所知。比如,IT经销商Zycko在英国委托的一项独立研究表明,三分之二的大中型企业IT经理甚至不知道他们的数据中心消耗多少电量。
分析家团体Gartner认为,大量的IT用户不了解绿色IT 的影响,也不知道如何投资他们的技术预算。他们建议,应立即关注数据中心和办公环境中的耗电、冷却和办公面积等问题。EPA的数据表明,服务器占IT总负荷的80%,占数据中心总耗电量的40%。每个应用程序通常都有自己的服务器,旨在处理峰值负荷。不过,研究发现,服务器的使用率很少超过其容量的10%。它们在待机状态下消耗的电量几乎与工作状态相等。很多组织越来越多地采用以下解决方案:通过使用虚拟化软件,使若干应用程序共享一个物理设备,从而合并它们的服务器。这通常可以将使用率提高到70-80%,帮助企业削减数据中心的物理服务器的数量,最多可使耗电和冷却成本缩减80%。
专家称,每台虚拟化服务器每年可节约7,000度电,少排放4吨二氧化碳(4tCO2e)。451 Group最近发布的一项报告《具有生态效益的IT电能管理—2008-2012》(Eco-Efficient IT Power Management, 2008-2012) 称,电能管理、虚拟化和节能服务器之间的复杂关系意味着,只有综合运用才能实现最高效率。该项报告称,“总体趋势是增加对 IT 所用能源的动态控制的力度和范围,强化能源使用方式的责任。”“日益增强的财务和非财务驱动因素将鼓励在整个IT业中更广泛地采用电能管理。”
除了数据处理会耗电之外,通信也同样耗电。西门子正努力地使所有通信设备在运行时少耗电。通过软件工程,能够提升通信系统的功能,只需两台服务器就能支持世界各地的100,000多名用户。传统的系统通常需要40到70台服务器(甚至更多)才能支持相同数量的用户。一台通信服务器通常需要消耗585W的电量,因此总节电量相当惊人。在数据中心,每平方英尺的机架空间通常需耗电225W。不过,西门子使用的服务器的物理占地面积仅为2.38平方英尺。
“我们的竞争对手喜欢在每个办事处和分公司都设有独立的系统,或者是几个办事处共享一个系统。”西门子通信有限公司的OpenScape全球产品营销的高级全球市场经理M. Sohail Qasim说,“而我们是设立一个集中安装、远程管理的系统。”集中安装对环境更加有利,因为工程师不需要出差到各个地点去修理和维护通信服务器。支持服务器的IT员工数减少后,需要的办公空间减少,消耗的资源也减少,进而减少了碳的排放量。
不只是数据中心会消耗电能:无线网络中的每个接入点需消耗30W左右的电能。在这方面,西门子使用创新的工程技术,将接入点的耗电量降至15W。无线电的能量会随着距离的增加而减弱,但是西门子无线接入点发送器经过专门设计,可在设备的整个有效范围内使能量无损耗。这意味着,在服务同样数量的用户时,可减少30%的接入点。“我们可以提供新类型的功能,如经WLAN传输语音。因此,笔记本用户在走向另一间房间时可继续谈话。”Qasim 说。
手持设备使用1到4W的电量,因此一间办公室中的200-400部手持设备消耗的电量相当于一台通信服务器消耗的电量。新的OpenStage 40 IP 电话手持设备从以太网获取电源。西门子对其增加了待机状态,可熄灭屏幕上的背光灯,以减少耗电量。在日间,手持设备有“使用”和“闲置”两种状态。不过,您可以对系统进行配置,使手持设备在闲置了给定时段(如两小时)后切换成待机状态。这样可减少35-40%的耗电量。如果一家大型企业拥有100,000部手持设备,就可节约大量成本。
“手持设备消耗的电量远比服务器多。”Leach 说,“我们的手持设备消耗的电量比[传统设备]少45-50%,每年可节约大量的成本。1,000部西门子手持设备每年排放的二氧化碳为10tCO2e,而传统手持设备每年排放的二氧化碳为18tCO2e,甚至更多。我们能够节约大量的电能,因此碳的排放量较少。”
所有组织都需要减少它们的碳排放量,而降低 IT 能耗是重中之重。“虽然每个人对‘绿色’和‘采取措施保护环境’有着各自的理解,但西门子能够通过创新提供比竞争对手更节能的通信解决案。”Qasim总结说,“我们正在减少耗电对环境的负面影响,同时继续提供强有力的商务优势。”
您的意见:
您认为怎样才能最合理地处理高耗电的数据中心?您对虚拟化软件有什么样的经验?您认为这能有效控制碳排放量吗?请将您的意见寄往: Editor