|
搞定
所有关于无界限通信的最新分类信息,可下载。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册获取最新信息。
800免费热线:
800 820 0656

西门子推出OpenScape Mobility以提高企业移动工作效率

作为OpenScape产品套件的一部分,OpenScape Mobility的推出意味着,移动办公人员现在无论身在何地都能享受到统一通信的便利。

OpenScape Mobility由三个要素组成:HiPath Wireless、HiPath MobileConnect(第 2 版)和全新的OpenScape Enterprise Mobile Client。

"现在,客户可以创建一个完全无线的企业。”西门子全球产品营销总监 Wayne Seifried说,“你的电话、计算机和移动设备都可以无线连接到该网络上。这样可提高移动性,增加可达到性,并降低部署的成本。”

HiPath MobileConnect提供了固定与移动的融合,也就是说,一台移动设备既可以连接到本地无线局域网络,也可以连接到公共移动网络,并且可在这两者之间进行无缝切换。如果客户拨打某个员工的办公室电话,但该员工不在办公室内,该呼叫会自动重定向到该员工的移动设备上。

同样,如果该员工回到办公室,他的移动设备会自动连接到内部wifi网络。“这样可削减企业的移动呼叫费用。”Seifried 说,“企业的管理人员会出差到分公司,他们会在很多不同的地方进出办公室。当他们在欧洲办公室或北美办公室时,将他们连接到wifi网络,可以节省不必要得漫游成本。

OpenScape Enterprise Mobile Client适用于Blackberry、Symbian或Windows移动设备。即使用户不在办公室中,也能够通过它管理网络上的联机功能。“人们可以通过它查看联系人列表,查看可以通过哪个首选设备联系到哪些人,并设置自己的首选政策。”Seifried 说。

“使用联机功能可极大地提高效率。”他补充说,“销售人员需要移动电话,但也必须能被内部销售团队联系到。也许他们正在拨打销售电话,需要查看当前谁能回答客户刚刚提出的问题。这种连接性可极大地提高移动办公人员的工作效率。”