CIO如何更好地应对经济困难时期
作者:Richard Fouts
任何承担预算责任的企业领导者都会面临一些艰难的决择,CIO也不例外。但是企业仍需要进行投资以保持竞争力。他们需要资助那些支持创新和增长的项目。
2008年经济事件所激起的尘埃已部分落定,CIO们坚定了他们对2009年的预算。虽然计划支出比原先计划的少,但行业分析师仍预言,IT支出将会增加,只是比早先预计的要少。
例如,Forrester只将其预测的IT全球支出修改为比去年增加1.7%。Gartner的预测较为乐观,为2.3%(在经济下滑以及更早的华尔街金融危机之前预测为5.8%)。
“在最坏的情况下,我们的研究表明,2009年IT支出将会增加2.3%,”Gartner 高级副总裁及全球研究总监Peter Sondergaard说。“经济发达国家(尤其是美国和西欧)将受到严重影响,但新兴经济区域也无法独善其身。2009年,欧洲将经历负增长,美国和日本将增长乏力。”
IT行业在2001年的那场衰退以及之后的时间里经历了更剧烈的下滑,“我们懂得了在动荡时期,CEO希望他们的执行官和经理都是顾问,而不仅仅照章行事,”Sondergaard说。“他们现在最需要灵活的领导力,以便指导我们在控制成本的同时实现扩张。”
西门子全球和国际客户总监Stefan Herrlich最近和世界上一些最大公司的CIO和IT执行官一起呆了两天。“我不能说情况不严重,”Herrlich 说。“主要项目,尤其是那些可带来投资收益的项目,都已暂停或完全搁置。实际上,凡是无关紧要的事情都暂停了。”
在企业正通过实施新的财务控制政策降低成本来进行防御时,Herrlich也通过其发现和观察,迅速勾画出一幅乐观的图景。
那么,CIO反应如何?
“当前的经济变化导致很多执行官将资本支出转变为运营费用,这提高了他们在处理资产负债表方面的灵活性,Herrlich说。
“CIO并不那么急于拥有技术产品以及随之而来的所有安装和支持。当资本支出计划开始暂停时,订阅和基于效用的模式如今更有吸引力。这帮助我们更快地得出结论,即,应让客户关注托管语音服务以及其他基于服务的部署等事务。”
例如,对于那些本不愿意让西门子这样的公司购买其IT 资产支持并将其组织为托管服务的客户,如今却表现出另一副面孔。“我们看到,接受此概念的客户比6个月前要多,”Herrlich补充道。“无论如何,托管语音服务业务在增长,因为我们经常为客户节约至少20% 的成本。”
简化供应商组合
限制供应商数量(尤其是在托管服务领域),增加战略合作伙伴,这是企业可以节约成本的另一种方式。例如,Gartner建议,最初关注一个战略IT供应商或一种IT支出的这种供应商管理方法最为成功。 减少可在全球范围内合作的供应商数可帮助控制供应商合同数。
Gartner还建议,企业应了解以下两类公司间的差别:具有战略使命的公司,以及通过采购提供日常供应的公司。
CIO是否期望裁员? “一定程度上是,”Herrlich承认,“这使得供应商整合成为一种有吸引力的成本节约方式,尤其是当CIO需要更少的人来管理供应商时。拥有适当的战略供应商也很重要。在CIO当前面临用更少的资源提供更多服务这样的严峻挑战时,这些供应商可以勇敢接受挑战,并且能够在如何定位技术和备用服务模式以节约成本方面提供指导。”
网络和视频协同
人们对像视频通信这样以节约成本著称的技术的兴趣正在上升。正如Herrlich 所说:“在如今这个时代,每个人都在尽力削减差旅和培训成本。网络和视频协同的可视性已达到一个新的水平,因为业务还要继续开展。人们需要协同。一些带宽问题仍然存在,但随着IP网络基础结构越来越成熟,以及高清技术和更好的语音质量技术的发展,CIO正在加快接受该技术的速度,这完全是由于自上而下的削减差旅成本和加强协同的压力如此巨大。”
高能效数据中心
“我们是唯一一家使用最少的硬件从数据中心提供语音应用程序的IP供应商,”Herrlich说。 “我们的解决方案有助于降低硬件服务和维护费用,此外,同时还能够降低运行这些设备所需的能源成本。 我们对虚拟化的支持能够带来更大的成本节约。”
企业移动性
越来越多的企业员工开始移动办公。尽管削减了差旅成本,但用户如何才能减少手机费用?“用户只能缩短冗长的通话时间,并且低消耗是唯一的办法,”Herrlich说。“像MobileConnect(见下面的链接)这样的产品,它可以自动将用户切换到无线局域网或Wi Fi网络,这是进一步降低成本的不错方法。”
统一通信 (UC)
统一通信是公司寻求利用新兴技术降低IT成本时出现的另一个主题。例如,西门子的UC解决方案允许人们以高效方式进行沟通和协同,从而更容易在决策周期的关键时刻找到专家。
一个相关案例: 汽车行业在此次金融危机中遭受重创,他们正优先考虑能够缩短新车开发周期的解决方案。UGS是产品生命周期管理(PLM) 软件和服务的全球提供商(西门子已将其收购),它将TeamCenter(代表汽车行业产品生命周期管理的实际标准)引入西门子的UC产品中,以推行更高效的工作方式。
“这非常重要,因为TeamCenter在整个价值链中支持全面的汽车及零部件开发过程。员工之间的协同更有效。设计师可以迅速找到适合重大再设计项目的其他人员。同事们都加入到对话中,从而加快了事务处理速度。 这样的对话也减少了日后返工的情况,”Herrlich 说。
在此轮的经济衰退时期,CIO不会花那么多钱,但仍将进行必要的投资来实现盈利。像托管服务这样的模式和几种新兴技术表现突出,因为它们成功地对企业资产负债表作出了积极贡献。
您的意见:是否有您认为可以有效帮助企业渡过难关的良策?
您认为CIO在分配预算时的关键优先考虑是什么? 或者,您在有关如何更有效利用IT方面有何有益见解要与我们分享?
请将您的意见寄往: marketing.sbcs@siemens-enterprise.com