全新 无界限思想 专访
无界限思想 专访Gary Steer
Gary Steer 是Hermes Datacommunications International Ltd. 的技术总监。Hermes Datacomms 公司是石油天然气行业里 IT 和通讯网络的资深供应商。
公司总部位于英国希罗普郡,在俄国、中亚、北非和马来西亚拥有本土团队,同时在中东、美洲和亚太地区拥有合作伙伴。
您通常会随身携带哪些电子产品?
我一直携带PDA 电话。它是一款基于 Windows 的 3G 手机,几乎具备所有我需要的功能:我可以阅读邮件、看录像或者听 MP3。其实我有一个 iPod,但我更经常使用这个手机。我还一直带着一个高质量的袖珍数码相机。
您理想的电子产品是什么?
我真正希望的是可以不用携带手提电脑。PDA 的屏幕浏览网页还可以,但还是不够理想。
我希望拥有一个具有较高带宽和高质量相机功能的个人通讯工具。我们经常要到像钻油台这种地方,并且将设备安装的过程拍摄下来。
哪些网站是您经常访问的?
我从 BBC 了解新闻时势脉动。也通过 Expedia 和 Lastminute 预定机票和酒店。从事我们这一行的人,需要花很多时间关注制造商的网站以了解更多信息。当我需要查找某些特定的主题时,我首先会想到 Google。
在空闲时间里,我喜欢浏览 iTunes 和 Autotrader。
您经常阅读哪些博客?
我有时会浏览各种论坛和维基百科。如果更多的供应商可以提供让我们提问的地方,这样就太好了。但一般来说,办公室里超过 25 岁的人员都不大使用社交网络。大部分人没有时间上网。
您认为未来最重要的商业技术问题是什么?
对我们来说,真正的问题是技术的发展受到带宽的限制。
如果只能用 GPRS,就算再好的照相手机,其功能也仍然相当有限。如果手机能达到 10mbps 的带宽,家里甚至就不需要电视了。带宽是商业发展的关键问题。ADSL 还不错,但企业如果能够提高带宽的话,就能真正获得更多利润。
您的企业目前遇到的最大技术挑战是什么?
严格来说不算是技术挑战,但技术公司确实面临着专业人才短缺的问题。找到合适的人非常困难。工程师和技术人员之间是有区别的。技术人员负责修理工程师已经设计好的东西。我们需要能设计解决方案的人才。
首席信息官需要执行哪些关键任务以确保 IT 项目在预算内进展顺利,并得到良好的投资回报率?
仔细规划非常重要。我们公司使用基于网络的项目管理和标签系统,可以让工程师的工作不受地域的限制。您可以根据自己的想法进行规划,但我们的原则是:客户的需求永远是最重要的。石油天然气行业的客户总是不断在超越地域限制,拓展其运营范围,从 IT 和电信的角度来看,这种做法就会让满足客户需求变得更加困难。
商业变得越来越虚拟化,您赞同这个观点吗?
如果是,是哪些技术推动这一改变,它们如何对首席信息官造成影响?
如果您通过 Expedia 预定机票或通过 DHL 运送包裹,这些服务说明虚拟世界很神奇。但是如果发生状况,而没有人员提供支持,也就功亏一篑了。您仍然需要求助于他人以及时完成工作。我希望未来三到五年内,更多现场系统能出现在商业通讯中。
无界限思想 专访Todd Sharp
Todd Sharp 是 Engage Inc. 公司的总监。Engage 公司向企业客户提供管理服务、软件和电信服务,尤其是统一通讯技术。Engage 公司在亚特兰大、乔治亚、
夏洛特、北卡罗来纳、圣地亚哥和旧金山设有办事处。
您通常会随身携带哪些电子产品?
我总是携带微软智能手机、接收网络电话的 VoIP 手机、USB 硬盘、iPod 以及可以为它们供电的通用型电源。
您理想的电子产品是什么?
当然是 西门子公司的 HiPath OpenScape !
哪些网站是您经常浏览的?
除了我们自己的网站 www.engage2day.com 和 www.siemenscommunications.com 外,还有很多网站,我个人喜欢的有 www.engadget.com (提供技术观点)、 www.ucstrategies.com (提供统一通讯信息)、 nikeplus.nike.com (提供定时的 Nike-iPod system 信息),目前我最喜欢的是幽默搞笑的 www.youtube.com/watch?v=xFAWR6hzZek 网站。
您经常阅读哪些博客?
现在有很多博客,但每天很少阅读,不过他们确实能提供很多专业和个人信息。我通过 www.techcrunch.com 和 www.akihabaranews.com/en/ 能很快知道新的发展趋势。
您认为未来最重要的商业技术问题是什么?
我觉得关键在于便捷独立技术带来的转变,以及不断创新进步的解决方案。为了持续保持技术带来的竞争优势,技术必须融入到整个企业的程序和人员中,使优势具备增加价值。
企业常常是在部署之后不知道如何使用。随着技术变得日益复杂,功能日益强大,所有企业,不管是规模大的还是小的,使用创新方法的能力也越来越强。但企业采用先进技术后,只有不断改进技术,而不是止步不前,才能最终赢得胜利。技术如果要想给企业带来积极的影响,人员和程序才是重点所在。
您的企业和客户目前遇到的最大技术挑战是什么?
大多数 Engage 客户认为我们的帮助可以运用到他们业务中最受关注的部分。我们提供的技术,经济实惠、简单便捷。
Engage 拥有很多忠实的客户,因为我们提供的不仅仅是技术:我们帮助客户采用、整合技术,并将其完全运用到他们的业务和关键业务关系中。
因而,我们最大的挑战是关注客户最初的需求,以提供定义明确且积极正面的解决方案。太多事情必须在有限的时间里完成,所以一定要把握重点。
企业需要执行哪些关键任务以确保IT 项目在预算内进展顺利,并得到良好的投资回报率?
我经常看到一些机构不但无法根据计划行事,甚至也无法为工作项目拟定计划。“材料”纷繁复杂,人和机器、数据和声音、程序和政策,所有因素都要一并考虑。
听起来很枯燥,但还是需要制定和执行计划,并在需要的时候进行改进。对所有事情都制定严格计划的人和毫无计划的人一样会失败。我最喜欢的一句话是 General George S. Patton 说的: “今天执行的好计划,远比未来不确定的完美计划强。”
商业变得越来越虚拟化,您赞同这个观点吗?如果是,是哪些技术推动这一改变,它们对 IT 和 电信部门的影响有哪些?
毫无疑问,商业的地理因素变得日益虚拟化,而技术是引起这种变革的重要因素。但商业本身却变得更实际。
我更多的时间花在电话和见面上,但有了技术,即使无法见面,我也可以更有效地联系和沟通。统一通讯、企业数据系统和网络容量是下一波竞争的关键技术,这也是商业解决方案包括声音、数据、人员和程序方面的智能标准。