|
信誉
我们是全球通信市场的领先提供商。原因如下。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册获取最新信息。
800免费热线:
800 820 0656

optiClient 130

optiClient 130是当今专业语音通信管理的必备工具,是新一代基于PCIP话机。通过其替代话机、办公和easyCom显示,optiClient 130 将传统话机的方便性与IP集成原则的优势结合起来,并提供通过PC进行通话的高性能、用户友好的省时选择。

功能

  • optiPoint功能(通过图形用户界面)
  • 功能选择(通过PC键盘或用鼠标单击显示器)
  • 可通过耳机进行免提通话
  • 通过公司LAN、家庭工作站或外部LAN的密码识别(防火墙)实现最大移动性
  • 用户无论身在何处,均可随时保留自己的内部号码簿号码
  • 可保留单个访问权和其他参数,例如激活的呼叫转移以及免打扰

优点

为客户节约成本

  • 客户可以为PC和语音通信使用单个LAN基础设施
  • 灵活的使用Hicom/HiPath ISDN中继线(取决于所需带宽)
  • 使用Hicom / HiPath系统的LCR智能用于语音、传真和数据通信

提升客户工作流程

  • 访问HiPath系统功能,例如保持、转移、驻留、拨号、电话会议和重拨,如同点和击一样简单
  • 提高同一设备的多媒体通信(语音、电子邮件、传真和网络能力)
  • 开放接口支持(SNMPTAPIDDE)

目标客户

  • 所有客户层次