信誉
我们是全球通信市场的领先提供商。原因如下。
西门子开放传输网络(OTN)
西门子开放传输网络(OTN)是交通行业(如地铁、铁路、航空和公路)、管道(石油、天然气、水和石化产品)以及采矿的理想解决方案。西门子OTN提供了一个集成数字通信基础设施,适用于高质量、高速度/低速度同时传输音频、视频、数据和控制信号。西门子OTN为CCTV、PBX、LAN、SCADA以及用于各行业的其他系统的无缝集成提供了开放的、基于标准的通信平台。
功能
-
抗未来风险的投资
-
OTN支持所有当前标准技术,以及新的全球标准 (Gigabit以太网、VoIP、MPEG4等)
-
稳定性
自动重新配置
快速自动启动
自动故障显示 -
灵活性
通用节点,所有接口卡可用于所有类型节点
多个接口卡,从而节约各通信设备成本(协议变频器、转换设备、放大器等)
150Mbps、600Mbps、2500Mbps、STM-1、STM-4、STM-16每个传输设备的灵活带宽分配(音频、视频、数据和LAN): -
可靠性
光纤使用
对电磁干扰不敏感
低误码率(BER)10 exp-10...10 exp-16
检测光纤传输错误
光强度弱
电缆中断
不良编码引起的传输错误
不良发信机
不良收信机
快速错误检测与简单网络回复
通过OTN管理系统(OMS)检测
节点和接口卡上的可视显示 -
智能多路复用
一步多路复用可最大限度减小总延迟,并在单个传输平台上合并多速应用 -
可扩展性
容易扩展
地理
用户数
节点数扩展
连接扩展或修改 -
标准
OTN 支持音频、视频、数据和LAN行业标准(例如G703、G823、MJPEG、IEEE802.3等)OTN 管理系统(OMS)
综合,经济(在普通PC上运行)
可用于整个OTN网络,连接到每个节点
每个OTN环最多250个节点,单个OMS可最多管理10个OTN环
优点
-
为客户节约成本
一个平台可以运行所有现有的和未来的应用程序,因此不需要不同的传输平台
OTN具有各种内置行业接口,不需要其他外部硬件,例如OTN上已集成了标准CCTV功能
一个平台优化运行成本(一名负责管理和控制的操作员,具有单个平台培训和知识的维护人员)
良好的可扩展性,允许在较大地理范围内使用单个系统
OTN管理系统容易使用,可最大限度减少操作员所需培训
使用对象
-
运行音频、数据、音频和LAN应用程序(或部分)的客户
-
希望在一个平台上运行所有应用程序的客户
-
在较大区域范围内运行所有应用程序的客户
-
OTN仅是一个企业解决方案
目标客户
-
交通与管道运输
-
国际客户
-
电力行业
-
高速公路
-
机场
-
港口
下载OTN宣传册
下载OTN宣传册的PDF版本
联系我们
进一步熟悉OTN,了解其如何帮助您的业务获利。