|
无界限思想
注册无界限思想,直接收取关于无界限通信最新信息的邮件。
注册无界限思想
800免费热线:
800 820 0656

IT电话系统

创新的基础结构

您的企业是否考虑过改变部署通信系统的方式可能会大幅度提高企业效率并降低成本?本系列低端产品向企业提供以简单和低成本方式来推进业务增长的巨大机遇。

采用我们的系统,企业可以从数据中心和任何地点像安装软件一样部署通信业务。这意味着任何人可以从世界任何地方使用任何业务。无论业务发生在哪里。企业都可以将通信系统在数据中心与其他IT服务一并托管,而员工可以方便地通过IP连接、无线局域网、移动蜂窝网甚至家中的宽带接入进行了连接。

我们可以将业务整合在企业现有的技术环境上,将它们与企业团队日常使用的应用集成。企业可以通过全局、按地点或个人的许可来方便地增加新的业务,例如高清晰度视频会议。而当企业需要扩容时,它将成为一种完全可以伸缩的解决方案,因此它可以根据您的业务发展而扩展。每台服务器可以支持最多100,000名用户,因此对企业几乎没有任何限制。

像软件一样部署通信系统

我们的IT电话系统解决方案采用西门子最新的领先咨询技术来帮助企业找出最迫切的需要。然后我们就可以根据它们来制定战略性通信计划以及实现这些目标的相关基础结构。只要采用我们的IT 电话系统解决方案,企业就可以避免部署、管理的复杂性以及安装软件的大量时间和成本。

西门子IT电话系统解决方案是通过我们的OpenScape 统一通信套件应用来实现的。了解更多具体信息。

西门子开放式标准被应用于所有IT电话系统解决方案。开发接口、体系结构和标准支持跨不同系统的多厂商和操作和透明性。这种灵活性和开放性使我们的解决方案具有很高的实施低成本性和简便性。

联系我们
了解更多有关我们各种 IT电话系统解决方案向您的企业提供哪些优势的信息。