|
神奇!
我们集成的统一通信解决方案套件现已发布。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册获取最新信息。
800免费热线:
800 820 0656

HiPath无线室外接入点

在企业网内外部署无线局域网

无线网络使我们在企业网络内部的运营方式发生了革命性的变化。作为一种方便有效的通信方式,无线网络使用户几乎可以从任何地点访问网络资源。但是对于那些网络难以覆盖的地点,比如公司停车场、工业工场、大楼之间的空地或者制造车间内部,我们又该如何实现方便有效的通信呢?

到目前为止,提供对企业网络资源的访问不仅仅意味着需要对有线网络进行拓展,花费所有必要的额外成本,并且还需要在很多不同地点进行复杂的布线。而这在工厂设施或者比较陈旧的地点几乎是不可能完成的任务。但是现在,有一种方法可以可以将无线网络延伸到原先被忽视或者认为不适合布线的区域,您只需要采用西门子的 HiPath无线室外接入点(OAP)即可实现。

企业内外的无缝覆盖

HiPath无线通信系统无疑是行业内最完整的端到端WLAN产品。该系统基于开放式行业标准,可在您的整个企业网络内部和外部提供企业网络级别的无线连接。新型OAP使您可以将网络进行拓展,即便在最严峻的工业或室外环境中也可实现对企业网络的园区访问。

采用哪些实现技术?

由于集成了我们的HiPath无线通信系统融合软件,OAP可以为您的企业网络提供高性能和健壮的解决方案:

·      不需要布线就可以实现用以太网将网络其他部分连接起来

·      在接入点之间实现快速漫游,将网络延迟减少到最低

·      实现实时语音和多媒体的服务质量(QoS

·      采用802.1x ,提高了网络安全性

·      提供恶意AP检测功能

·      采用双频技术,每个单元可灵活支持最多16SSID

·      可以根据工业/室外环境特点进行定制建网

·      能够适应的温度范围在–40 F158 F–40 C70 C)之间

·      网络不受粉尘、灰尘、水(淡水和盐水)、雾和湿气的影响。

是否适合您的需求?

HiPath无线通信系统OAP是在布线困难的园区建筑物之间实现互联的理想解决方案。OAP使您可以在建筑工地等多变环境中建立临时网络,或者在不干扰建筑物内部基础通信结构或生产线的情况下建立网络。

有哪些基本特性?

OAP可以作为一种物美价廉的方式来改善您的企业网络并提高效率。您的员工进入地下停车场时不再会出现呼叫中断,而您企业的调度员也不再需要离开货场就可以下订单。OAP可在建筑物之间提供无处不在的覆盖,从而提高工作效率。

HiPath无线通信系统OAP有助于减少资金成本以及运营和安装成本,从而提供较高的投资回报。不仅如此,作为一种具有高度灵活性和可扩展性的解决方案,它们还可以长期保护您的投资。

 

下载“拓展无线局域网解决方案简介”     
下载“拓展无线局域网 解决方案简介”。

下载HiPath无线局域网解决方案简介彩页(1.1 Mb)       
下载PDF格式的HiPath无线局域网解决方案简介彩页。

联系我们
您可以了解更多有关“HiPath无线局域网解决方案”以及它向您的企业提供哪些优势的信息。