|
神奇!
我们集成的统一通信解决方案套件现已发布。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册获取最新信息。
800免费热线:
800 820 0656

西门子开放传输网络(OTN

西门子开放传输网络(OTN是交通行业(如地铁、铁路、航空和公路)、管道(石油、天然气、水和石化产品)以及采矿的理想解决方案。西门子OTN提供了一个集成数字通信基础设施,适用于高质量、高速度/低速度同时传输音频、视频、数据和控制信号。西门子OTNCCTVPBXLANSCADA以及用于各行业的其他系统的无缝集成提供了开放的、基于标准的通信平台。

功能

  • 抗未来风险的投资
  • OTN支持所有当前标准技术,以及新的全球标准 Gigabit以太网、VoIPMPEG4等)
  • 稳定性
    自动重新配置
    快速自动启动
    自动故障显示 
  • 灵活性 
    通用节点,所有接口卡可用于所有类型节点
    多个接口卡,从而节约各通信设备成本(协议变频器、转换设备、放大器等)
    150Mbps
    600Mbps2500MbpsSTM-1STM-4STM-16每个传输设备的灵活带宽分配(音频、视频、数据和LAN):
  • 可靠性
    光纤使用
       
    对电磁干扰不敏感
       
    低误码率(BER10 exp-10...10 exp-16
    检测光纤传输错误
       
    光强度弱
       
    电缆中断
       
    不良编码引起的传输错误
             
    不良发信机
             
    不良收信机
    快速错误检测与简单网络回复
        
    通过OTN管理系统(OMS)检测
        
    节点和接口卡上的可视显示
  • 智能多路复用
    一步多路复用可最大限度减小总延迟,并在单个传输平台上合并多速应用
  • 可扩展性
    容易扩展
       
    地理
       
    用户数
    节点数扩展
    连接扩展或修改
  • 标准
    OTN
    支持音频、视频、数据和LAN行业标准(例如G703G823MJPEGIEEE802.3等)OTN 管理系统(OMS
      综合,经济(在普通PC上运行)
      可用于整个OTN网络,连接到每个节点
      每个OTN环最多250个节点,单个OMS可最多管理10OTN

优点

  • 为客户节约成本
    一个平台可以运行所有现有的和未来的应用程序,因此不需要不同的传输平台
    OTN
    具有各种内置行业接口,不需要其他外部硬件,例如OTN上已集成了标准CCTV功能
    一个平台优化运行成本(一名负责管理和控制的操作员,具有单个平台培训和知识的维护人员)
  • 良好的可扩展性,允许在较大地理范围内使用单个系统
  • OTN管理系统容易使用,可最大限度减少操作员所需培训

使用对象

  •  运行音频、数据、音频和LAN应用程序(或部分)的客户
  • 希望在一个平台上运行所有应用程序的客户
  • 在较大区域范围内运行所有应用程序的客户
  • OTN仅是一个企业解决方案

目标客户

  • 交通与管道运输
  • 国际客户
  • 电力行业
  • 高速公路
  • 机场
  • 港口

下载 OTN宣传册
下载OTN 宣传册的PDF版本

联系我们
进一步熟悉OTN 了解其如何帮助您的业务获利。