|
无界限思想
注册无界限思想,直接收取关于无界限通信最新信息的邮件。
注册无界限思想
800免费热线:
800 820 0656

OpenScape 统一通信平台

出众的通信方案

西门子已经推出了一种创新的统一通信软件平台,即OpenScape 统一通信平台。OpenScape 统一通信平台是通信设计领域的的重大变革。它克服了当今传统意义上独立的语音、视频和统一通信系统之间阻隔,从而支持一整套统一通信应用。该套件包含企业级的语音通信,支持运营商级的灵活性和可靠性、最低成本的IP路由、视频会议以及基于统一通信平台的应用。

OpenScape 统一通信平台软件是新推出的OpenScape 统一通信套件的基础。OpenScape 统一通信平台可以集成现有OpenScape 统一通信应用套件并实现定位、管理、会议控制和其他共享业务。

它能为我方企业提供哪些优势?

将不同通信方式统一到这个综合套件中意味着在改善客户响应和企业灵活性方面获得了战略性进步。按需访问人员和信息有助于加快决策制定、减少流程延迟并鼓励协作和有效地交流观点。灵活的工作方式有助于提高效率。

该灵活的套件可以很方便地集成到您现有业务中,因为OpenScape 统一通信平台可以运行于现有任何IT或电话环境中,包括西门子或者其他厂商提供的IP电话或传统的PBX电话环境。该套件实施简单,成本经济,提供的实用选项不需要昂贵或复杂的专有技术积累。

根据需要采用模块化扩容

根据需要,OpenScape 统一通信平台软件的设计能随着您的业务增长而增加或扩容。新的模块化功能可以基于端到端的用户密码形式很方便地按用户激活所需的许可证密钥来开通系统。OpenScape 统一通信应用套件的系列产品在今后将得到不断的开发。

根据西门子的通信无界限方案,OpenScape 统一通信平台是一种完全开放式并基于SIP的软件IT通信和统一通信应用基础,其采用的共享网络业务组件充分利用了西门子OpenSOA架构的优势。

不需要变更设备

您已经开始使用HiPath 8000HiPath OpenExchange 了么?这些应用已经被重新设计以便在OpenScape 统一通信平台上平滑地运行,并可实现企业语音通信和IP最低成本路由。所有OpenScape 统一通信应用套件都可以很方便地植入您当前使用的任何系统。它们可以在多厂商设备环境中运行,并且可以与IBM Sametime和微软办公通信平台共享。.

OpenScape 统一通信平台适用于任何拥有1000个或更多用户的企业,并且可提供三个版本。中级版本(ME)配置是一种单一服务器解决方案,同时可以冗余最多1,000个用户。您的企业是大型企业?没关系,高级版本(LE)是一种多服务器配置,可支持100,000个用户。其中,最多20,000个用户可使用完整的统一通信功能,最多100,000个用户使用基本的统一通信功能。托管版本(HE)包含额外的应用组件来满足服务提供商和托管机构的特殊要求。

OpenScape 统一通信平台的推出,使我们从传统的VoIP厂商转变成了顶级的全球性软件和服务公司,在面向企业通信市场新纪元的过程中达到了一个新的重要里程碑。简单地说,OpenScape 统一通信平台是一种在现有电话或IT环境中引入完全统一通信的最简单的、最低廉而且也是最灵活的方式。”

Eve Aretakis,西门子通信公司首席执行官

联系我们
您可以了解更多有关“OpenScape统一通信应用套件”将给的企业提供哪些优势的信息。