HiPath OpenExchange
直面未来挑战,我们助您一臂之力
HiPath OpenExchange是一种专门为分布式企业量身定制的高性价比和高度智能化的语音路由解决方案。它可以在多厂商的传统交换机、融合平台和纯IP平台环境运行。将HiPath 8000 软交换系统、相关网关通过OpenPath通信改造程序叠加到现有通信网络上,为企业提供将商务应用,通信中的IT优先问题和工作协同等方面进行整合的一致性解决方案。
HiPath OpenExchange有助于企业解决目前面临的很多问题,例如全球化、成本压力和加强协同及创新的能力,从而使企业可以在很短时期内达成减少通信 成本的目标。同时,它还为企业未来通信系统的转型提供坚实的基础。因此,它有助于企业建立运营和财务战略框架,优化当前通信技术投资并减少长远的投资。
HiPath OpenExchange使企业能够在成长过程中灵活应对不断变化的商业环境。它使企业可通过统一整个公司范围的通信来形成与众不同的优势。该解决方案与目前市场同类的产品截然不同。它可为企业提供以下优势:开放式架构、高可扩展性、无与伦比的可靠性、通过常规IT工具实施带来的高度可管理性、最低的总成本(TCO)、基于标准的多厂商平台集成、后台应用以及赢得诸多奖项的统一通信解决方案。
商业问题
当今企业已经不再局限于仅仅关注维持良好的投入产出比 – 因为这实际上涉及到如何改变企业运营的方式。以下因素将对当今全球或分布式企业产生影响/,
· 全球化已经从简单的地理的多样性逐渐发展为提供跨企业标准工具和员工经验阶段。
· 工作组已经变成跨职能领域合作的全球员工社区,他们之间共同合作实现企业商业目标。
· 在企业分布全球各地的部门之间增加互动,而长途电话导致大量相关成本的出现。
· 不同地点各自运营高度集中封闭的通信网络,所需要的不仅是设备和功能方,维持网络运营还必须仰赖于高度的技能。
这些因素导致需要寻求一种超越传统的管理通信基础结构的方式。HiPath OpenExchange正是为您的企业量身订制,并且超过您的预期。
商业难点
难点是以如下方式来实施长期的通信战略,即:在企业根据业务发展的需要进行调整的时候针对突然出现的问题提供解决方案,而由于企业成长的需要所导致的问题包括:
· 多站点,多厂商造成在性能和安全性方面具有不兼容性。
· 高成本的站点之间通信和电路。
· 有困难和不能足够地进行业务流程的集成。
· 多厂商多站点通信网络引起的高昂管理成本。
· 设备不折旧阻碍了向新技术的过渡。
· 缺乏统一的可伸缩性和弹性。
· 缺乏基于IT的可管理性。
它能够统一企业范围的语音通信,并且方便部署,对用户透明。它可通过嵌入式通信提供并丰富许多重要的商务应用,集成到基于IT建立的管理系统并创建了OpenPath 以根据客户的要求逐步实现改造转型。本质上,HiPath OpenExchange的作用是使企业通信统一并且无缝化 ,进行智能管理并通过OpenPath逐步成长。
商业影响
HiPath OpenExchange提供开放式体系结构、前所未有的可扩展性、卓越的可靠性和弹性、通过常用IT工具实施的可管理性、最低的总拥有成本(TCO)、真正的集成多厂商平台、后台应用以及统一通信解决的方案。HiPath OpenExchange是一种与众不同的实现技术:
· 统一分布式和分散的通信基础结构 。
· 优化网内外多站点通信和管理。
· 提高当前投资的回报率并降低运营成本。
· 为客户提供中长期商业优势而不仅仅关注于短期的设备更换。
· 提供持续的长期财务和技术优势。
· 为企业带来丰富多彩的HiPath 8000 特性、功能和生态系统应用。
联系我们
了解更多有关HiPath OpenExchange以及它如何帮助您的企业获益。