神奇!
我们集成的统一通信解决方案套件现已发布。
optiClient 130
optiClient 130是当今专业语音通信管理的必备工具,是新一代基于PC的IP话机。通过其替代话机、办公和easyCom显示,optiClient 130 将传统话机的方便性与IP集成原则的优势结合起来,并提供通过PC进行通话的高性能、用户友好的省时选择。
功能
· optiPoint功能(通过图形用户界面)
· 功能选择(通过PC键盘或用鼠标单击显示器)
· 可通过耳机进行免提通话
· 通过公司LAN、家庭工作站或外部LAN的密码识别(防火墙)实现最大移动性
· 用户无论身在何处,均可随时保留自己的内部号码簿号码
· 可保留单个访问权和其他参数,例如激活的呼叫转移以及免打扰
优点
为客户节约成本
· 客户可以为PC和语音通信使用单个LAN基础设施
· 灵活的使用Hicom/HiPath ISDN中继线(取决于所需带宽)
· 使用Hicom / HiPath系统的LCR智能用于语音、传真和数据通信
提升客户工作流程
· 访问HiPath系统功能,例如保持、转移、驻留、拨号、电话会议和重拨,如同“点和击”一样简单
· 提高同一设备的多媒体通信(语音、电子邮件、传真和网络能力)
· 开放接口支持(SNMP、TAPI和DDE)
目标客户
· 所有客户层次
|