HiPath 8000
满足当前和未来需求的自由通信
在无缝解决方案中统一各种通信具有很多优势。但是,采用HiPath 8000统一通信将更有现实意义。因为它能在基于运营商级的高可靠性前提下,提供企业通信系统的特性和功能。
HiPath 8000是西门子通信无界限战略的基石,并且是OpenScape统一通信平台的核心。它可为企业提供诸多商业和技术优势,并且与其他先前的同类企业通信解决方案相比,主要不同之处在于它可以更灵活、更可靠、更经济地部署统一通信系统。
有哪些与众不同的特性?
· 叠加架构 – 是与当前企业通信环境和未来高增值业务应用完美集成的理想选择。按照您的需 要,可实现一次仅平稳迁移一名用户、一个小组、部门或分支机构。
· 全局可扩展性,每个集群支持最多100,000 名用户,而在企业内部或托管业务网络中几乎可以支持任何数量的用户。
· 它是目前唯一的基于IT/数据中心的大型企业通信解决方案,采用真正的开放式SIP和SOA标准可实现完美集成和无限的灵活性。
· 与当前市场上的其他系统相比,它的总成本更低。
是否适合您的企业?
作为大企业,您是否在寻求一种能满足长期发展需求的全球性通信基础结构?或者作为跨国企业或大型公司,您需要采用一种园区通信结构?又或者您的企业通过一个通信网络来为分散在不同地点的部门提供服务?如果是这样,那么HiPath 8000将是您企业的理想通信解决方案。
采用HiPath 8000,企业可以通过单一的基于软件的平台来统一所拥有的各种通信业务。这意味着企业可以在全局基础上统一对用户进行通信业务部署,将通信业务嵌入到关键业务流程中,并且降低企业通信基础架构的运营和管理成本。
系统有哪些基本特性?
简而言之,它可改善商业实践、理顺流程并加速决策。因此,企业可以获得额外的助力来提高竞争优势:
· 无缝的整个企业范围的用户体验
· 在标准和定制商务应用中嵌入语音通信,从而大幅度改善工作流程
· 采用单一基础结构在全球范围支持所有用户
· 可以针对选定的用户群部署,也可以在整个公司范围内部署
· 集中控制设计,便于管理和支持
· 可以直接通过西门子采用OpenPath 转型模式,也可以通过西门子的联盟合作伙伴,以完全拥有、租赁或者业务托管方式进行部署。
而且,您可以灵活地选择最适合企业自身资产保护和提高用户效率方面需求的设备、客户端和业务。
帮助企业解决当前和未来的问题
为了应对当今商业环境中的各种挑战,企业必须找到一种解决方案以:
· 提高利润率和投资回报率(RoI)
· 提高企业和员工效率
· 提高客户满意度,保留并拓展客户群
· 提高产品上市速度以及市场占有率
以此来改善企业的产品质量和服务可靠性,同时管理相关的成本。
协助企业解决哪些问题
采用HiPath 8000,企业可以将通信升级作为企业整体业务转型的一部分,并且能够满足企业在同时管理传统交换机和IP PBX系统时面临的复杂性和成本要求。
企业能够:
· 满足现代数据中心方案的需求
· 提供完整的解决方案来实现企业移动办公通信
· 将固定和移动通信、基于状态服务的解决方案和统一通信进行集成
· 通过加强成本控制来提高利润率和投资回报率
采用HiPath 8000,企业能够像部署其他业务应用一样从中央数据中心部署语音业务。这将大幅度减少成本,通常减少20%以上。同时,企业可以在整个网络上提供一致的功能和用户体验。
坚实的基础
HiPath 8000的叠加体系结构使得采用尤其适合大中型企业和托管业务供应商的高级功能集合来改造企业的基础架构成为现实。它的设计还有助于您的企业向开放式通信平稳过度,从单个用户、一个工作组、一个部门、到分支机构抑或是整个企业网络,以保护企业的投资。
多赢的方案
对于大型企业内部的语音业务部署,它可以提供最低的总成本(TCO)和最好的投资回报率(RoI)。同时,它还可以改善企业内部的通信和协同方式。
· 提高员工效率
· 改善团队合作
· 便于信息的检索和恢复
· 降低运营和维护成本
· 可靠性得以优化
此外,由于提供企业范围的用户动态许可,企业可以仅仅支付在线用户的费用,从而降低了总的许可证成本。
总而言之,它是一个可以方便地与企业现有业务应用和商业目标集成的解决方案。
下载HiPath 8000简介彩页
下载PDF格式的HiPath 8000简介彩页
联系我们
了解更多有关HiPath 8000 以及它如何帮助你的业务获利。。