|
无界限思想
注册无界限思想,直接收取关于无界限通信最新信息的邮件。
注册无界限思想
800免费热线:
800 820 0656

统一通信

流畅即速度

随着全球气候形势日益严峻,企业组织也面临越来越多新的挑战和机遇。企业在以更低的经营成本向客户提供更高水平的服务方面也面临日益增加的压力,企业经营的所有层面都需要增加透明度并提高可信度,而环境责任也已成为所有企业都必须关注的一个主题。将您使用的各种通信方式统一起来有助于积极应对这些挑战。西门子的统一通信解决方案将您所有的通信方式融合为单一的解决方案,从而对企业产生深远的影响。

整合

统一通信解决方案(例如OpenScape 统一通信应用)是改善客户响应和企业灵活性方面的战略性进步。按需访问人员和信息有助于加快决策制定、减少流程延迟并鼓励协作和有效的观点交流。灵活的工作方式有助于提高效率并减少对环境的影响。在您的企业内部,这意味着能源可以使用在直接产生价值的领域。诸如“在线感知”等功能使您可以仅通过一块屏幕就可以立即找到整个团队的可用性。如果需要,仅用鼠标点击就可以将所有决策者召集到会议中。

这种实时的信息获取方式可以缩短口头到行动的时间,使您可以更迅速地解决问题并抓住机遇获得最大利益。移动办公通信使您的员工可以在任何地点进行办公,并且通过“在线感知”功能与您的员工保持密切联系。所有设备都具有灵活性和可扩展性并且可以与您已经安装的软件结合使用,因此它也有助于您的企业节省成本。

我们的统一通信解决方案通过OpenScape 统一通信应用套件来实现。您可从套件中了解更多具体信息。

西门子采用真正的开放式标准来确保我们的统一通信可以与其他应用和通信平台无缝集成。这种通信无界限解决方案不仅简化了最初的实施和部署,而且通过允许进一步扩容来集成所有新的功能,它还有助于保护您的投资。另外,它还使系统简单易用并可提高用户普及率和投资回报率。

联系我们
您可以了解更多有关我们的各种统一通信解决方案如何帮助您的企业获益。