神奇!
我们集成的统一通信解决方案套件现已发布。
业务影响
对业务有哪些影响?
电话可以参与视频呼叫。这意味着使用移动电话/座机的同事都可以临时加入到会议中来。即使没有视频端点的同事也能参加会议。而那些不在办公室内的同事也可以通过手机或者从各自的PC软件客户端加入到会议中来。
在单一系统上运行整个企业的视频业务。OpenScape视频应用可以在企业IP网络上运行。并且它可以与OpenScape统一通信平台集成,这意味着视频端点就象当前的电子邮件、手机和电话座机一样也可以被纳入“定位”清单中。
视频呼叫与拨电话一样简单。与先前不一样的是,您不需要为准备视频呼叫而手忙脚乱。建立视频会议就象拨打电话一样简单。
它有哪些优势?
减低成本。OpenScape视频应用可以有效地在IP网络上运行,因此不再需要采用成本高昂的ISDN网络。同时它也可以采用原有的和第三方视频端点。
减少差旅开支。每月节省一次商务差旅的费用支出将对企业的帐面成本产生有利的影响。
提高工作效率。可以虚拟“会面”的能力有助于有效解决问题并更快速地推进项目的执行。
减少二氧化碳排放量。减少商务差旅的次数能够凸现企业的环保责任感。
远距离员工之间的协同。与采用电子邮件和电话的方式相比,通过高清晰度视频会议会面能使身处远地的员工具有团队归属感并且增进相互的交流,因而也能提高工作效率。
改善视频效果。这是一种沉浸式高清晰度的用户体验。高清晰度意味着您可以清楚看到对方的面部表情,从而避免以前视频会议解决方案所引起的“会议疲劳”感,增强人员之间协同的实时体验。
更合理平衡工作/生活。出差会花费很多有用的时间和精力。将商务差旅减少10%可大幅度改善员工的身心健康。