|
神奇!
我们集成的统一通信解决方案套件现已发布。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册获取最新信息。
800免费热线:
800 820 0656

OpenScape视频应用高清晰度视频会议领域的新突破

视频会议是当今商业领域的一大进步。西门子推出的OpenScape视频应用是首个由同一厂商提供的统一视频会议解决方案。作为一种价格经济,适合于大型企业并且基于SIP的高清解决方案,它可以真正实现高清晰度视频效果。当部署于OpenScape 统一通信平台之上时,它可以将高清晰度视频终端、桌面PC视频、语音和在线技术集成为一个功能强大的通信环境。OpenScape 视频应用作为企业统一通信的必要组成部分,可以极大地提高协同效率,同时降低差旅成本和以及由此引发的碳排放。

高清(简称HD)是指每秒30帧的1280 x 720像素的视频分辨率。不论与会者身在何处,这种清晰度都能使他们以接近真实的效果显示在视频中,从而增强会议参与感。除了高清视频,我们推出的会议电话和麦克风组合具有很高的语音质量,可提供高清晰度无回声的语音效果。清晰的语音效果可以大幅度改善会议体验。

通用的统一视频会议

很多企业的员工遍布世界各地。这在实施有效协同和最终提高工作效率方面对企业提出了很大的挑战。目前,主要的互动方式包括语音会议呼叫、电子邮件和频繁的出差。但是,随着环保要求的日渐提高,企业在提高环保意识和减少碳排放方面面临日益增加的压力。客户十分关注企业在日常活动和/或生产流程中采取了哪些环保措施。这不仅是环保问题,更是经济问题,因为很多企业被强制要求将出差数量减少20%甚至更多以便降低成本。此外,全球竞争和快速决策意味着传统的协同方式也逐渐无法跟上时代的要求。OpenScape 视频应用是一种智能化的解决方案。

西门子推出的OpenScape视频应用组合包含四种不同的集成产品:

  • VHD600 –包含一台高清摄象机、一个CD语音质量的会议电话和一个编解码器,后者能桥接多达六方的视频会议。该产品能够同时支持两台显示器和两台摄象机。这有助于在一台显示器上共享演示桌面,而在另一台显示器上显示与会者。
  • VHD400 – 包含的组件与VHD600相同,但是其边解码器最多可以桥接四方视频会议。
  • VHD100 – 单个点对点方案(摄象机、麦克风和编解码器),可实现一对一的视频呼叫,也可以参与VHD400VHD600或者第三方桥接设备发起的视频会议。

此外:

  • OpenScape 统一通信应用桌面客户端一种基于SIP的软终端,支持语音和视频呼叫、朋友列表、在线和即时短消息。