Edición 6
Bienvenido al sexto número de Open Minds. El objetivo de esta edición es ofrecerle una visión actual de los principales retos de comunicación a los que se enfrentan las empresas hoy en día.
En este número se tratarán los siguientes temas:
Recursos de TI ecológicos. Entrevista con Andy Lawrence, director de Investigación en recursos de TI ecológicos en The 451 Group, empresa dedicada al análisis del sector de la tecnología con sede en Europa y en los EE. UU. En esta entrevista se descubre qué estrategias deben adoptar las empresas para ser más respetuosas con el medio ambiente mediante un uso eficaz y rentable de la tecnología.
Control de la productividad con Comunicaciones Unificadas: Dale Vile, miembro fundador de la empresa analista Freeform Dynamics, describe cómo pueden las empresas utilizar Comunicaciones Unificadas de un modo más eficaz, productivo y de forma sostenible. Contenido adicional: video de cuatro minutos para ejecutivos con una agenda muy apretada. En dicho video se muestran algunos de los problemas de las Comunicaciones Unificadas.
¿Cómo repercutirá la nueva tecnología inalámbrica 802.11n en las redes empresariales? Las redes LAN inalámbricas cada vez se utilizan más en prácticamente todas las oficinas y, gracias a la nueva norma, funcionan tan rápido como las redes LAN Ethernet. Sin embargo, muchos de los dispositivos compatibles con la nueva 802.11n plantean problemas al conectarlos, ya que su consumo eléctrico es muy elevado.
En Siemens tienen una respuesta. Craig Mathias, analista del Farpoint Group ha testeado todos estos problemas.
Conversación con Craig Mathias y entrevista a Luc Roy, vicepresidente de Planificación de productos de Siemens Enterprise Communications sobre los problemas energéticos, la fiabilidad y las ventajas de la nueva tecnología inalámbrica 802.11n.
Si tiene algún comentario sobre los artículos de este número de Open Minds, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico email the editor.
To download the full edition as a pdf, click here.
Recursos de TI ecológicos
Si tomamos como ejemplo cualquier empresa típica y analizamos su día a día, no será difícil encontrarse con equipos en funcionamiento mientras los usuarios han salido a comer, luces que se quedan encendidas toda la noche, impresoras y fotocopiadoras que “vomitan” cantidades enormes de papel impreso o sistemas de aire acondicionado que enfrían demasiado el ambiente. Con la insistencia de los ecologistas en que reduzcamos el Carbon Footprint (balance de emisiones que tienen las personas, empresas y países con todas sus actividades), este libertinaje energético empieza ya a considerarse como una gran imprudencia. Continue reading…
Control de la productividad con Comunicaciones Unificadas
En la actualidad, las comunicaciones empresariales no representan un tema que le quite el sueño a nadie. Tenemos teléfonos, correo electrónico, mensajería instantánea, así como otros medios de comunicación al alcance de la mano. Y lo que es más importante, todos ellos son fáciles de usar. Entonces, ¿por qué todo este alboroto con las Comunicaciones Unificadas (UC)? Después de todo, si todo va bien, ¿qué necesidad hay de unificar nada? Continue reading…
CONSULTE CON UN EXPERTO:
Luc Roy es vicepresidente de de Planificación de productos en Siemens Enterprise Communications, Chantry Networks Business Unit. Luc Roy participa en la redacción de las normas en los comités IETF, IEEE 802.11 y Wi-Fi Alliance. Continue reading…