Conoscere esattamente la realtà.
La valutazione Open Appraisal in sei punti consente di scoprire se la vostra azienda è pronta per il futuro. Prima di mettere in pratica una strategia di trasformazione, può essere utile un colloquio con gli esperti. E nessuno può vantare maggiori competenze di Siemens Enterprise Communications. Abbiamo sviluppato un sistema di valutazione in sei punti che fornisce indicazioni specifiche sull’infrastruttura dell’azienda che viene utilizzata attualmente. Ciò significa che siamo in grado di valutare i fattori che influenzano la vostra azienda e suggerire i metodi per implementare le soluzioni che vi consentano di raggiungere i vostri obbiettivi. Potete utilizzare queste informazioni anche per ottenere un vantaggio sulla concorrenza.
Dopo una consulenza approfondita vi offriremo informazioni di grande valore e opzioni specifiche per la vostra azienda. Ecco alcuni esempi:
1. Analisi dei costi ICT
Individueremo tutti i costi che vi competono per la predisposizione dei servizi ICT, di seguito una panoramica per:
- Contratti di assistenza esterna, ad es. per la gestione del ciclo di vita e la manutenzione
- Canoni delle linee per la trasmissione di dati e voce
- Attività in corso per aggiornamento di impianti e componenti aggiuntivi
- Spese interne di servizio per il personale, il reclutamento e la formazione.
Questa analisi fornisce un quadro completo delle somme che l’azienda spende per i servizi. In questo modo si dispone di un benchmark per i costi del servizio, che può essere utilizzato come qunatificatore delle voci di spesa per la prova del contributo al valore, che l'IT apporta alla vostra azienda, e che può fungere da base per le decisioni di investimento e outsourcing. Queste valutazioni sono utilizzabili anche come strumenti tattici per ottenere dai fornitori costi del servizio più bassi.
2. Verifica della configurazione e della larghezza di banda
Analizziamo la vostra configurazione di rete attuale e suggeriamo le opzioni per l'ottimizzazione mediante la riduzione dei costi superflui. In questo ambito provvediamo a quanto segue:
- Analisi della larghezza di banda acquistata/noleggiata complessiva in base alle esigenze effettive dell’azienda
- Valutazione del Least Cost Routing-Plans in rapporto al potenziale di ottimizzazione (rete fissa e mobile)
- Valutazione della configurazione di rete e delle esigenze effettive dell'azienda
- Identificazione di connessioni ridondanti e di sovracapacità, che innalzano inutilmente i costi del servizio in varie circostanze.
Con l’analisi vengono ricavate le aree in cui risulta maggiore la spesa e quelle necessarie per le esigenze tecniche di larghezza di banda e per connessioni di comunicazione noleggiate. L’analisi inoltre illustra le possibilità di ottimizzazione di costi e configurazione della rete, per poter semplificare tale architettura.
3. Valutazione dello stato della sicurezza
Siamo in grado di valutare lo stato attuale della sicurezza della vostra rete, in modo che possiate intervenire con le variazioni necessarie per la protezione di un ambiente Open Communications. La nostra verifica comprende:
- La valutazione di eventuali condizioni richieste dalla legge e garanzia della conformità aziendale
- Una verifica di sicurezza “logica” della rete
- Un criterio per le violazioni della sicurezza e le misure per il trattamento degli accessi non autorizzati.
Questo valido strumento di analisi offre precise informazioni su tutti gli argomenti di conformità legislativa nell’ambito delle vostre attività. In questo modo non soltanto potete ridurre al minimo i rischi finanziari sconosciuti, ma ottimizzare il vostro potenziale di reddito, mentre create il livello ottimale di compliance per l’azienda. Inoltre, grazie a una rete protetta, potrete evitare i pricoli di accessi non autorizzati o fraudolenti ai vostri dati e sistemi aziendali.
4. Valutazione della funzionalità della rete
La quarta fase della nostra valutazione riguarda l’ambiente LAN/WAN; viene valutato se tali strutture sono idonee per la trasmissione in tempo reale di voce e dati in condizioni di carico massimo o come pianificato. Questo dato vi consente di determinare l'entità completa di tutte le decisioni di investimento che potreste incontrare nelle diverse circostanze. L’analisi offre inoltre la consapevolezza che le applicazioni aziendali critiche resterebbero sempre disponibili e funzionerebbero in modo affidabile in un ambiente in tempo reale.
5. Valutazione della continuità del business
Nella vostra azienda sono implementate misure di Disaster Recovery o continuità del business? Quali rischi correte e le misure che avete implementato sono realmente efficaci? Vi presentiamo il migliore concetto di riduzione del rischio e siamo in grado di prepararvi a fronteggiare tempi di inattività imprevisti e non pianificati o incidenti e danni da eventi catastrofici.
6. Quadro delle tecnologie esistenti
Infine vi presentiamo uno schema delle tecnologie di comunicazione e dei sistemi che sono implementati nell'intera azienda. In questo modo avrete la possibilità di procedere in modo informato nella scelta della configurazione e nell'impostazione delle basi per la fornitura delle nuove tecnologie. Inoltre saprete quali spese ridurre e in quale entità, per limitare il numero di risorse fisiche. Quindi sarà possibile calcolare il risparmio ricavabile sui costi del servizio e sulle spese correnti.
Fate clic qui
Per avere ulteriori informazioni sul Siemens Open Appraisal in sei punti, e per fissare una consulenza.