HiPath Wireless
Siemens Enterprise Communications ricava l’utilizzo ottimale dalle tecnologie e dai prodotti di terze parti, per poter offrire un portfolio ampio di soluzioni di mobilità aziendale certificate e sulla base della certificazione HiPath Ready riconosciuta in tutto il mondo. Per agevolare ulteriormente l’integrazione della soluzione, offre ai partner e ai clienti HiPath Wireless Manager una gamma di API aperte.
La posizione leader che Siemens Enterprise Communications ha raggiunto nell’ambito delle comunicazioni voce garantisce che le soluzioni di mobilità possano essere molto semplicemente integrate da infinite funzioni multimediali. Il modulo di sicurezza HiGuard di Siemens Enterprise Communications offre il meglio anche per quanto riguarda la creazione dei report di conformità e la sicurezza delle trasmissioni.
HiPath Wireless Controller e il software HiPath Wireless Convergence
HiPath Wireless Controller è la piattaforma che funge da elaboratore centrale per la soluzione di comunicazione HiPath Wireless LAN (WLAN). Riunisce e coordina tutti gli access point e gestisce i client in modo che la Wireless LAN appaia come una singola sottorete IP a gestione centralizzata. In questo modo si riduce notevolmente la necessità di installazione e manutenzione in situ di access point distribuiti e il gestore della rete si avvantaggia di un controllo centrale migliorato.
Il software HiPath Wireless Convergence si trova nel Controller e mette a disposizione un’interfaccia intuitiva basata sul Web che consente una semplice gestione dell’intera rete. La segmentazione virtuale degli utenti consente di definire meglio la qualità del servizio (QoS), la sicurezza e i diritti di utilizzo nonché la loro distribuzione centralizzata nell’intera rete aziendale. In questo modo si semplifica non solo la gestione della rete ma anche l’implementazione di soluzioni intelligenti di Open Mobility nell’intera rete, senza soluzione di continuità.
HiPath Wireless Access Points
La famiglia di access point HiPath Wireless, ottimizzata in base alle esigenze delle aziende, si basa sullo standard del settore 802.11a/b/g e può essere introdotta ovunque sia richiesto un servizio di LAN senza fili (WLAN). La tecnologia Plug-and-play senza confronti permette un’implementazione semplificata della soluzione WLAN. Tutti gli access point e il Controller nella WLAN vengono regolati virtualmente insieme. Pertanto sono possibili una gestione centralizzata e una sovrapposizione senza problemi in qualsiasi infrastruttura di rete basata su IP esistente. Come risultato, tutte queste funzioni portano a un miglioramento del controllo di gestione e dell’efficienza operativa.
La ripartizione del lavoro fra l’access point e il controller viene ottimizzata grazie all’introduzione di un modello “Fit AP”. Questo modello offre una miscela equilibrata di prestazioni, sicurezza e facilità d’uso superiori. Il risultato è un’infrastruttura WLAN che può essere ampliata senza problemi per supportare le più avanzate soluzioni di Open Mobility.
HiPath Wireless Manager
Le installazioni della WLAN per le aziende aumentano sempre per dimensioni e complessità. Pertanto con gli strumenti tradizionali risulterà sempre più difficile garantirne gestione e sicurezza. HiPath Wireless Manager offre una vasta gamma di funzioni di gestione ad alte prestazioni ma intuitive, con le quali è possibile ridurre queste complessità e limitare i costi correnti per la gestione della WLAN.
HiPath Wireless Manager consente una gestione ampia con maggiore controllo. In questo modo l’amministratore dispone del controllo centralizzato di una grande rete wireless. È disponibile una vasta gamma di strumenti. Questi forniscono una visione globale dell’intera rete wireless, per l’analisi delle tendenze.
Le funzioni di HiPath Wireless Manager possono essere ulteriormente ampliate, grazie a moduli avanzati di servizi opzionali e soluzioni di partner, con processi aziendali mobili e applicazioni. Il modulo HiGuard offre i vantaggi aggiuntivi delle più moderne protezioni da accessi indesiderati, nonché servizi di individuazione e un’ottimizzazione delle prestazioni visualizzate. Inoltre tramite lo strumento automatico HiGuard Reporting è possibile verificare se la rete è conforme alle prescrizioni del settore.
Scaricate un PDF della brochure su HiPath Wireless
Contattateci
per ulteriori informazioni su HiPath Wireless e su come la vostra azienda può avvantaggiarsi di questo concetto.