Credenziali
Siamo il fornitore leader nel mercato della telefonia mondiale. Queste le ragioni
Open Minds
Registratevi per tenervi aggiornati.
Registratevi per Open Minds
+39.02.24373325

Soluzioni aperte

Siemens Enterprise Communications trasforma in realtà la propria visione di LifeWorks con un portfolio di soluzioni premiate

I fatti: la coordinazione dei messaggi di comunicazione che offriamo al momento, dura probabilmente più a lungo della comunicazione stessa. Per questo motivo avete bisogno delle nostre riconosciute soluzioni di Open Communications.

Possiamo contare su un ampio portfolio di soluzioni che si possono inserire senza problemi nel vostro ambiente IT:

  • OpenScape: una suite software innovativa che si è rivelata particolarmente positiva per Shimano può unificare anche le vostre comunicazioni, nonché ridurre le perdite da conflitti, ritardi e sovraccarichi.
  • I sistemi come HiPath 8000, la soluzione scelta fra gli altri da Commerzbank, consente di trasmettere in tempo reale le comunicazioni voce e dati mediante la vostra infrastruttura IP
  • HiPath 4000 è l’ideale per le medie/grandi aziende, anche multinazionali, che offre il miglior valore per sicurezza, flessibilità e prestazioni di servizi.
  • La piattaforma di comunicazioni convergente HiPath 3000 è la nostra offerta ottimale per le medie aziende
  • HiPath 2000 offre comunicazione voce in tempo reale tramite l’infrastruttura IT esistente
  • HiPath BizIP, l’impianto telefonico che, grazie alla tecnologia peer-to-peer, comprende solo telefoni. Ideale per le piccole aziende che ricercano una soluzione flessibile e particolarmente innovativa.
  • La nostra soluzione per centri contatto, HiPath ProCenter, ha consentito al Detroit Medical Center di ottenere un ROI (Return on Investment) in meno di quattro mesi grazie alla sola soddisfazione dei clienti
  • Le soluzioni Open Mobility basate sull’infrastruttura LAN wireless (WLAN) aperta e flessibile di HiPath di Siemens Enterprise Communications consentono la massima mobilità aziendale in ufficio e oltre
  • E per la garanzia della conversione e dell’intuitività della manutenzione tutte le soluzioni vengono supportate da Servizi gestiti

Conoscete i premi che abbiamo ricevuto?

Siemens Enterprise Communications ha da poco ricevuto il premio 2006 'Market Leadership in Enterprise Telephony in Europe' della società di consulenza aziendale Frost & Sullivan. Un premio che indica la nostra posizione leader nel mercato della telefonia IP.

Fra gli innumerevoli premi del settore attribuiti ad HiPath 8000, possiamo citare il 'Technology of the Year' di InfoWorld 2006 nonché il 'Best of Interop' nelle principali fiere USA per le tecnologie aziendali.

Un’ulteriore riconoscimento è il Queen’s Award for Enterprise Innovation 2006, il premio più importante del settore economico britannico. Ci è stato conferito per la nostra innovativa soluzione che ha consentito ai collaboratori del governo britannico di sfruttare una comunicazione unificata e senza problemi con tutti i tipi di telefonia. Una soluzione che offre ai 110.000 collaboratori la possibilità di lavorare in modo più flessibile.

Contattateci,
per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni per Open Communications e per scoprire come la vostra azienda potrebbe utilizzarle.