|
Bon voyage
Your journey towards Open Communications starts here
Open Minds
Register for the latest information.
Register for Open Minds
+39.02.24373325

numero 6 di Open Minds

Benvenuti alla sesta edizione di Open Minds, che si propone di fornire nuove prospettive sulle principali sfide in ambito di comunicazioni affrontate dalle organizzazioni.

Gli argomenti di questo nuovo numero:

Raggiungere efficienza ecologica con l'IT: intervista ad Andy Lawrence, responsabile della ricerca per un'IT rispettosa dell'ambiente presso il 451 Group, società indipendente di analisi del settore tecnologico con sedi in Europa e negli Stati Uniti, per sondare strategie più ecologiche per le organizzazioni usando la tecnologia in modo economico.

Maggiore produttività grazie alle Unified Communications: Dale Vile, uno dei fondatori della società indipendente di analisi Freeform Dynamics, propone una disamina di come le imprese possono determinare in maniera sostenibile un funzionamento efficace e più efficiente delle Unified Communications. E ancora: per i manager più impegnati, un breve video di quattro minuti sulle problematiche delle soluzioni Unified Communications.

Quale sarà l'impatto della nuova tecnologia 802.11n wireless sulle reti aziendali? Le reti LAN wireless stanno facendo la loro comparsa ovunque e, grazie al nuovo standard, la velocità può essere la stessa della tecnologia Ethernet. Ma una parte consistente delle apparecchiature 802.11n Wi-Fi presenta un problema quando si inserisce la spina: l'eccessivo consumo di energia elettrica.

Siemens ritiene di avere la soluzione e questa supposizione è stata sottoposta a verifiche da Craig Mathias, analista del Farpoint Group.

Parliamo con Craig Mathias e con Luc Roy, vicepresidente della pianificazione di prodotto di Siemens Enterprise Communications, dei problemi energetici, dell'affidabilità e dei vantaggi della nuova tecnologia 802.11n wireless.

Per eventuali commenti e opinioni sugli articoli di questo numero di Open Minds, è possibile scrivere alla redazione al seguente indirizzo email the editor

To download the full edition as a pdf, click here.

Raggiungere l'efficienza ecologica con l'IT

Entrando negli uffici di una tipica impresa commerciale si vedono computer in funzione mentre gli impiegati sono a pranzo, luci accese nelle ore notturne, stampanti e fotocopiatrici da cui escono risme di carta a getto continuo e aria condizionata attivata al massimo. Mentre gli ambientalisti esortano a ridurre le emissioni di anidride carbonica, simili atteggiamenti lassisti verso il risparmio di energia iniziano ad apparire alquanto sconsiderati. Continue reading…

Maggiore produttività grazie alle soluzioni Unified Communications

Pochi di noi perdono il sonno a causa delle comunicazioni aziendali. Abbiamo telefono, posta elettronica, messaggeria istantanea e ogni sorta di dispositivo a portata di mano. E bisogna dirlo: nessuno di questi strumenti è difficile da utilizzare. Allora perché così spesso l'attenzione viene portata sul tema di quelle che vengono definite 'comunicazioni unificate' (Unified Communications, UC)? In fin dei conti, se non sussiste alcun guasto, che cosa c'è da riparare? Continue reading…

L'OPINIONE DELL'ESPERTO

Luc Roy è vicepresidente della pianificazione dei prodotti presso Siemens Enterprise Communications, divisione Chantry Networks. Collabora inoltre alla definizione di norme con i comitati di IETF, IEEE 802.11 e Wi-Fi Alliance. Continue reading…